This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:无电压出现、变压器的次级侧以及 UCC28630的所有引脚、除了 HV 引脚。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612639/ucc28630-no-voltage-appears-and-the-secondary-side-of-the-transformer-and-also-all-the-pins-of-the-ucc28630-just-except-for-the-hv-pin

器件型号:UCC28630

大家好。

UCC28630的 SMPS 电路有问题、变压器次级侧没有电压。

我已经检查了电路、发现 除了 HV 引脚之外、UCC28630的所有引脚上都没有电压、我可以在该引脚上看到大约16.5V 的电压。 我曾尝试调试 此故障的来源、但失败了。 如果您对解决此问题有什么好主意、您能告诉我吗?

为供您参考、

  1. 我使用 WEBENCH 设计工具来设计 SMPS、所附的图表就是我从该工具获得的图表。 我已经使我的 SMPS 电路与该图完全相同。
  2. 我还单独检查了功率晶体管 M1、它是可以的。  它起作用并被摧毁。
  3.  出现一系列故障事件。
    1. 首先  、我们看到 变压器次级侧没有电压、因此我们发现 D1以相反的方式安装。 然后我们对其进行了更正、但 SMPS 仍然无法正常工作。 我不确定 D1安装不当是否会对电路中的某些元件造成永久损坏。
    2. 第二、 在维修 D1位置后、我们还发现变压器表面部分融化、正如您在所附图片中看到的、 因此我想知道这是从哪里来的、 以及它是否 是故障的症状。

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kyutae、

    感谢您在 E2E 上再次与我们联系。 修复电路的最简单方法是更换新的变压器、MOSFET、UCC28630控制器和续流二极管(D1)、并查看问题是否仍然存在。

    可能的故障原因是续流二极管 D1按您所述反向填充。 当 FET 在第一个开关周期内关断(开路)时、电感器电流没有续流路径。 由于  电感器电流的高 di/dt、这会在开关节点上引起非常大的电压尖峰、并进一步损坏 FET 和 X'FMR 以及控制器 IC。 有关反激式续流二极管如何工作的更多信息、请参阅以下文章 :https://www.elprocus.com/freewheeling-or-flyback-diode-circuit-working-functions/

    我希望这将有助于澄清您的问题、如果 更换部件后问题仍然存在、请再次告知。

    谢谢你。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao。

    感谢您的始终友好帮助!!

    我将尝试更换您注释的组件。

    此外、您能否告诉我如何检查 UCC28630是否已损坏以及 UCC28630中是否存在任何故障?

    我在下面的表中阅读了故障模式的数据表、我不确定如何使用它、因为我检查了 UCC28630的引脚。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kyutae、

    故障响应表是指发生给定故障条件时控制器将采取的保护措施。 锁存意味着 IC 将在 IC 复位前完全停止任何输出;而自动重启是指 IC 将在一定时间内关断、并自动重新尝试检查故障情况是否仍然存在。  

    但您不能使用此表来检查 IC 是否损坏。 您可以检查引脚的阻抗以与新器件进行比较。 或者、我建议您使用 UCC28630评估板来查看控制器的行为并与您的板进行比较。 评估板的信息位于以下链接中:

     

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Wei-Hao!
    我还有一个关于"自动重启"的问题。
    如果故障条件未得到解决、IC 是否会持续关断 VDD UV 和交流欠压引脚? 如果 UCC28630未被销毁、IC 是否会重复执行自动重启操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-Hao。

    我已经替换了您提到的组件、续流二极管、FET、IC 和变压器、 但次级电源也没有显示出来。

    不过、如果您能提供 一些使用 UCC28630调试 SMPS 的指南、我将尝试对电路进行调试、这将对我有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyutae、

    感谢您的回复。 您能否移除次级二极管并为我捕获 VDD 引脚、DRV 引脚和次级绕组波形、以帮助您找出可能的问题?

    谢谢。

    此致、

    Wei-Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-Hao。

    好的、我将对其进行检查并告知您结果。

    为了进行澄清、您提到的次级二极管是否意味着变压器次级侧中的 D2?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    没错。 此外、初级 FET M1的漏极电压也会有所帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao

    我将附上您指出的引脚的示波器截图图片。

    简而言之、  在使用和不使用次级二极管 D2的情况下、结果是相同的。 在这两种情况下、FET 漏极的电压均为300V。 UCC28630似乎没有运行。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../4073.oscilloscope.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyutae、

    很抱歉耽误你的回答。 根据您提供的波形、控制器似乎没有通过 HV 引脚上电。 VDD 电容电压电平变化不大、这表明 HV 启动电路提供的偏置电流很小。


    您能否检查 HV 启动电阻器 RHV1、RHV2的值以及 D4和 D5的极性。 我是否可以知道您用于 D4和 D5的二极管的器件型号是多少?

    谢谢。
    此致、
    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao。

    我已经检查了您询问的规格、发现它们与我从 WEBENCH 获得的图中的规格完全相同。

    • HV 启动电阻器 RHV1、RHV2:110k Ω
    • D4和 D5的极性:没问题
    • 您用于 D4和 D5的二极管的器件型号分别为1N4007。

    顺便说一下、我发现有一个组件、D6 与原始图不同。 由于缺货、我使用的是 SS220而不是 SK220A。 您认为这可能会带来任何问题吗?

    为了供参考、我还在 UCC28630的 HV 引脚处测量了一个信号、并将其连接到下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    您能否移除 X 电容器并使用直流耦合测量 HV 引脚上的 HV 信号? 请检查初级 FET 上的漏极电压、以查看您是否获得300V 电压。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao。

    感谢您的评论。

    X-CAP 是否意味着 EMI 滤波器的 CX? 如果是、在取下盖子之前、我能问您为什么怀疑该盖子? 为供您参考、我在 X 电容器上使用了0.33uF。

    谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    HV 引脚集成了 X 电容放电功能、我只想先从公式中找出不可确定性、以找出 HV 电路为什么不将 VDD 电容充电至 UV 起始电平。

    您是否还将 SD 悬空或接地?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei-Hao。

    我将再次检查 HV 引脚是否拆下盖、并告知您结果。

    对于 SD 引脚、它现在是悬空的。 它是否会导致任何问题??

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    只需保持悬空、器件将进入过热保护、并在该引脚接地时锁存输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei-Hao。

    我要将波形连接到不带 X-CAP 的 HV 引脚。 电压略有下降、但 FET 漏极电压300V 没有变化。

    我还检查了 DRV、VDD、仍然没有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyutae、

    您发布的 HV 波形仍在交流耦合中、您能否像直流耦合中的通道2那样进行更改? 此外、您能否检查 VDD 上限(CDD)以查看其是否短路或损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei-Hao。

    我要连接高压引脚的波形、并进行直流耦合。 请检查随附的。 我不确定该波形是否符合 您的需求、它与之前的波形类似。

    对于 Vdd 电容器、它不会损坏或短路。 对于漏极电压、它是300VDC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    这有点棘手。 您能否验证原理图和 PCB 布局以确保连接与 WEBENCH 生成的原理图完全相同。 请检查是否存在任何短路或连接问题。

    如果没有短路或无连接问题。 我怀疑 IC 可能会再次损坏、请尝试移除初级侧 FET 并同时测量 HV 和 VDD 引脚。 您应该能够在 VDD 引脚上看到三角波形或锯齿波形。 如果您没有、请再次更换 IC、看看您是否可以获得该 IC。

    此外、使用 signle 触发器检查 DRV 输出、以查看是否曾经切换过 DRV。

    我建议您如前所述获取 UCC28630EVM、以便在没有 UCC28630启动序列的情况下查看正确的启动序列。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Wei-Hao。 很抱歉耽误你的回答。 我应该在这个问题上提出一个备选方案,这样做太晚了,无法回答你的问题。 我将从一开始就检查整个电路、并根据您的意见逐步实施这些部件。 我将很快与您联系、获取更新信息。 谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、

    这绝对没问题。 欢迎随时通过 E2E 与我们联系、我们将尽力解决您的问题或回答您的问题。

    此致、
    Wei-Hao