This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3710:UC3710

Guru**** 2606765 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1710, UC3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607358/uc3710-uc3710

器件型号:UC3710
主题中讨论的其他器件:UC1710

您好!

我想知道 TI MOSFET 驱动器 UC3710DW 和 UC1710J 是否有相同的芯片。 它们没有相同的封装、第一个是 SOIC、第二个是 DIP、但它们共享相同的数据表。 但是、UC3710DW 的额定温度范围为0°C 至70°C、UC1710J -40°C 至85°C

基本上、我希望 UC1710J 采用 SOIC 封装或 UC3710DW 的汽车版本。 TI 有这些吗?

您还能说明如何从法国购买 UC1710J 吗? 我们的任何常见供应商都不提供该样片、也无法申请样片。

感谢你的帮助。

此致、  

Annaïs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Annaïs、

    感谢您考虑 TI 满足您的栅极驱动器需求。

    UC3710DW 和 UC1710J 有相同的芯片。

    UCC3710DW 的额定85ºC 为40ºC Ω 至 Ω。 125ºC、UC1710J 采用8引脚密封双列直插式封装、可在55ºC Ω 至+m Ω 范围内工作。

    根据 TI.com、我们仅在 CDIP 中提供 UC1710J、而 UC3710DW 只有0ºC Ω 至70ºC Ω 的工作电阻。

    这两个器件由不同的产品线拥有。 我的产品线高功率驱动器(HPD)拥有 UC3710、而高可靠性(HL)产品线拥有 UC1710。 我将循环使用它们、以帮助您订购这些器件。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    您能否确认 IC UC3710DW 的额定使用温度为-40°C 至+85°C、即使数据表中提到的温度范围是0°C 至70°C?

    谢谢、

    Annaïs μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annais、

    UC3710DW 的温度范围为0ºC Ω 至70ºC Ω。

    请使用数据表第一页上的值。 我上一篇文章应该说:

    " UCC3710DW 的额定温度范围为40ºC ̊ C 至85ºC 0ºC ̊ C 至70ºC ̊ C。 125ºC、UC1710J 采用8引脚密封双列直插式封装、可在55ºC Ω 至+m Ω 范围内工作。

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢