This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22902:开/关瞬态波形

Guru**** 2459680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612793/tps22902-on-off-transient-waveform

器件型号:TPS22902

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS22902YFPR 并遇到问题。

请给出建议。

问题

我正在评估 TPS22902YFPR、某些样片无法正常工作。

当器件通电且开关控制关闭时、输出 Vout 引脚。

您能看到附加的文件吗?

这些操作是否正常?

如果设备损坏、原因是什么?

电路中是否存在任何问题。

(1)负载电阻为150千欧、然后进行分压并连接到模数转换器。

(2)来自 CPU 的开/关控制电压为3.3V。

(3)输入电源为3V 电池15mAh、390ohm、然后连接3.1V LDO。

(4)当主电源关闭时、TPS22902由电池供电、开/关控制变为高阻态

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

 

e2e.ti.com/.../Application-Circuit.pdf

e2e.ti.com/.../NG1.pdf

e2e.ti.com/.../NG2.pdf

e2e.ti.com/.../OK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您发布额外的波形、这些波形对您有很大帮助。

    突出显示的一个电路条件是#4"当主电源关闭时、 TPS22902 由电池供电、开/关控制变为高阻态"。 当器件悬空时、负载开关的导通或关断状态未知。 NG2.pdf 看起来是这方面的一个很好的例子。

    对于 NG1和 NG2单元:如果使能引脚接地、并且您打开和关闭输入电压、您是否看到相同的奇数输出电压波形?

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    我知道高阻态条件可能会导致此问题。

    我将让他确认 ENABLE 引脚为高电平或低电平、然后向您提供反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户进行了额外的测试。

    根据测试结果、似乎开/关引脚悬空导致了故障。

    如果是、他必须更改 当前设计。

    请给出建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

    e2e.ti.com/.../phenomenon-of-TPS22902.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    您能否填写以下参数?

    所需上升时间:

    2.您需要此负载开关的任何特定功能?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    感谢你的答复。

    我将与他确认您的问题、然后再进行反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    我确认了客户。

    1.他没有所需的上升时间。
    一般值是可以的。

    2.他没有任何特定的功能。
    他只使用一般功能。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这只是提醒我正在等待您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一