This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:当充电电流低于终止电流时、#CHG 引脚永远不会变为无效

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609611/bq21040-chg-pin-never-goes-inactive-when-charge-current-goes-below-termination-current

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

随着电池电压的升高、充电会以较低的电流继续进行。

输入和输出引脚上的电流为1uF。 TS 10k NTC。

Riset 2k7. 充电电流为200mA。

来自 bq51013B 无线充电接收器的电压源为5V。

使用5V 实验室电源时、它在传递终止电流值时终止正常

要检查/更改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viggo、

    我们怀疑该器件在由无线充电接收器供电时可能会进入 Vin-DPM。 我将尝试测试这个并返回给您。

    同时、您能否尝试提供输入电压和输出电压的范围捕获? 如果 Vin 下降、这表示 Vin_DPM。

    (有关 DPM 的更多信息、请参阅数据表中的第8.4.2节)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diana、感谢您的快速回答。

    请查找随附的范围转储。 我认为输入电压下降到不足以进入 VIN_DPM。

    将输入电压和输出电压上的电容器从1uF 更改为10uF DID NT 可以解决这样的问题:充电永远不会终止、并且#CHG 输出 永远不会被停用。

    我无法从我的 Microsoft Internet Explorer 11中读取插入的文件"bq21040 charging from bq51013B supply.pdf "、希望您可以这样做。

    e2e.ti.com/.../bq21040-charging-from-bq51013B-supply.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq21040-charging-from-bq51013B-supply-W_FC00_rth-760308103205-receiver-coil.pdfHello再次、

    我有一个新的接收器 Würth 760308103205、其工作效果比我自己的手工制品好一点。

    但是、即使在终止电流经过时、bq21040 #CHG 也会保持激活状态。

    请参阅随附的范围转储。

    此致

    Viggo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关您的类型信息:

    监测充电电流、当电流超过终止值~20mA 时、表明充电已终止。

    通过 测量与 LiPo 串联的20mil 电阻器上的电压来测量电流。

    请参阅随附的图表。

    e2e.ti.com/.../bq21040-termination-current.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UPS 忘记了在我的上一篇图表文章中提到的最重要的事实
    - 当充电电流下降时,bq21040的#CHG 输出仍然被激活,即低电平,并且我用手指检查了探头;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viggo、

    感谢您提供标记良好的波形和图形。 那么、现在的问题是充电电流终止、但 CHG 保持低电平?
    这仅发生在无线充电中? 您是否使用多个器件测试过此测试?

    以下是需要考虑的两个因素

    1、 您的原理图上的#CHG 箭头连接到了什么电路? 您可以尝试使用与 R22串联的 LED 来查看额外的电路是否导致了问题。

    2.无线接收器的5V 输入是否曾经出现压降? 压降将启动新的充电周期、CHG 将对此激活
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viggo、

    您是否在解决此问题方面取得了进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    由于直接由锂聚合物电池控制蜂鸣器的 MOSFET 出现故障、我的电路消耗的电流超出预期、因此充电从未停止。

    对于 REST 均衡、MOSFET 泄漏电流约为20mA + 5mA。 25mA、bq21040的终止电流值为20mA。

    感谢您的参与。

    此致

    Viggo