This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:放电电流读数误差-始终显示0安培

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609046/bq40z60-discharge-current-reading-error---always-shows-0-amps

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有一个具有4节电池设置的 bq40z60定制板。 它经历了一个学习周期。

电路板正常工作-它会正确放电和充电。

在未插入充电器的情况下、在正常使用期间出现问题。

电池正常运行后、电池电量仍显示为100%。 充电器插入后、剩余电量降至10%以下并开始充电。

我认为问题来自 RSOC、FCC 和 RemCap 未更新。 技术手册指出、更新需要满足以下条件:

• 发生 Qmax 更新

•发生 RA 更新

•充电和放电开始时

•放电结束时

•每5小时放松模式

•如果温度变化超过5°C

使用 bqStudio、我确认充电电流被正确感测、但是当电池在正常运行期间放电时、电流读数为0。

什么会导致放电流读数为0、同时正确读取充电电流?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juwan、
    您在数据闪存中的更新状态设置为什么。 如果学习成功完成、监测计会将其调整为06或0E。 你有这种东西吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了我的问题。 由于布线问题、未正确读取放电电流。
    正确测量放电电流后、RSOC、FCC 等开始正确更新。

    谢谢、
    Juwan