This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54295:开关频率

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608415/tps54295-switching-frequency

器件型号:TPS54295

大家好、团队成员。

图16中的频率约为700kHz 乘以12Vin、3.3Vout 和1A。

另一方面、在图18中的相同条件下、它大约为600kHz。

图16和18是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是否在图18中进行了拼写错误、但对于不同的 Vin/Vout、DCAP2模式下的开关频率通常会有一些变化。

    它是700kHz 的伪固定频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张。

    很抱歉、我错过了拼写错误。

    随附了所询问的数字。

    ・虽然条件相同、但为什么频率不同?

    ・频率是否以900kHz 的频率上升?

    此致、

    e2e.ti.com/.../TPS54295_5F00_Fsw.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了一些数据、但很抱歉没有  与此图表相关的数据。

    我想可能有两种、

    一个可能是这是一个拼写错误。

    另一个是 Ton 减小 、从而使 Fsw 在轻负载时变大。

    我将检查更多数据、如果获得更多信息、 我将更新。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang。
    你有更新吗?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hirotsugu-San、抱歉、我没有得到最终答案、我将继续跟踪并计划应用 EVM 进行确认、这需要更多时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 交付存在一些延迟、我们已经推迟了、但仍需要更多的时间、也许我们本周可以获得 EVM、我们确认后会更新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San、
    现在我已获取 EVM、已检查并发现 DS 中的数据不是很精确、我测试的 FSW 变化约为670K 至1.1MHz、当转换器进入 DCM 时、导通时间将缩短、FSW 将更高至1MHz 左右。 在负载大于约0.5A 时、转换器将进入 CCM、FSW 将固定在700KHz 左右、分频将导致其降低至约670KHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张圣
    感谢您的支持。
    请按以下条件绘制输出电流与频率间的关系图。
    9V 输入、1.5V 输出、0-2A
    9V 输入、3.3V 输出、0-2A

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-san、好的、让我检查一下、明天就应该做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu-san、请发送电子邮件给我、 yuchang-zhang@ti.com。  我将向  您发送测试数据。