This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离的目的

Guru**** 2609165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610486/purpose-of-isolation

大家好,我对电池充电器有疑问。我的电路是,二极管桥式整流器、功率因数校正和直流/直流转换器的级联组合。我在这里看到的是用于直流/直流转换器的隔离转换器,但我可以在充电器的两侧使用继电器。还有其他隔离用途 除了安全?。有人能告诉我、如果我使用高速固态继电器会发生什么情况?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gannamraju、
    在此感谢您关注 TI。

    我不确定您如何建议使用继电器作为隔离形式、但通常使用隔离式电源来保护交流或高压输入的安全、从而轻松降低电压以实现更好的控制和效率、 以及通过嘈杂的电源电压提供干净电源的方法。

    如果您需要其中任何一种电源、建议使用隔离式电源。

    您提到、您似乎有整流器上的注释中的交流输入、因此、如果人们可以使用您的电池充电器(不会被锁定、仅由合格的专业人员使用)、则似乎需要将其隔离以确保安全。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。如果噪音是问题、我在交流电源和二极管桥式整流器之间有一个 EMI 滤波器。如果效率是问题、我要使用 ZVS、ZCS 技术。为了安全、我有固态继电器或高速继电器、它们在几毫秒内工作。希望我的电池组不工作 在几秒钟内就会产生任何问题。如果我错了,请纠正我。是否有任何规定要求使用隔离。请向我提供任何与隔离相关的文档。再次感谢 John。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有许多应用需要隔离。 不过、TI 会对给定应用最终产品的法规要求作出评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、您能在免费时提供这些法规要求吗?因为我在其中一篇文章中读到、隔离没有法规要求。我在收到后将随附该白皮书。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gannamraju、

    在大多数情况下、如果人体能够触摸、则需要隔离输出电压。

    我没有可以与您分享的安全标准副本。 但是、我发现这篇 EDN 文章介绍了安全隔离标准。  它详细介绍了爬坡和间隙。

    e2e.ti.com/.../isolator_5F00_safety_2D00_1.pdf

    在离线(85V 至265V RMS)适配器和充电器设计中、为了满足隔离安全要求、使用了一条从 初级到次级的绝缘导线。  如果操作正确、通常可提供约4.5kV 的隔离。  为了给爬电留出足够的裕度、I 通常在初级侧和次级侧之间有一个8mm 的隔离层。  如果使用气隙、您可以将此距离裁切为半至4mm。

    随附文章的表2更详细地介绍了 IEC 60950-1爬电和隔离要求。  希望这些信息能帮助您进行设计。

    此致、

    Mike