This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:有关反相降压/升压拓扑的问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LM5576, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613137/tps54360-questions-about-inverting-buck-boost-topology

器件型号:TPS54360
主题中讨论的其他器件: LM5576LM5575

您好!

首先、历史始于"Stack-Cuk"、然后从下面的主题中跳转到这个论坛。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/610920/2257099

问题1. 请根据 以下规格推荐合适的产品。

1.输入电压:48V
2.输出电压:-16V
输出电流:1A
Q2、我想知道以下设计注意事项对于 反相降压/升压拓扑是否至关重要。
非同步
2.峰值电流模式控制
3.婴儿床
谢谢、
终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将降压转换器用作输入降压/升压转换器、则降压转换器的电源电压为 VIN+|VOUT|。 在您的应用中、降压转换器的电源电压等于48+16 = 64V。  TPS54360是一 款最大电压为60V 的器件。

    对于此应用、我建议使用 LM5575 (75V 1.5A 器件)或 LM5576 (75V 3A 器件)。

    -杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    反向电源是使用推荐的 LM5575设计的。

    在下面附件中的原理图中、分别设计了-13VDC 和-16VDC 输出的反相电源。

    列出了输入和输出负载条件、并计算了 LM5575周围的组件值、但不准确、因此我们将要求 TI 修复并检查电路。

    我们通过堆叠-13VDC 和-16VDC 反向电源设计了-26VDC、-42VDC 和-58VDC 输出。

    我们要求 TI 审查此器件是否正常工作。

    请参阅电路中使用的肖特基电源整流器数据表。

    e2e.ti.com/.../LM5575_5F00_CIRCUIT.PDF

    e2e.ti.com/.../MBRS3100T3_2D00_D.PDF

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、
    我有任何更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当-42V 和-58V 电源轨作为-VOUT 时、+48V 作为 VIN 时、LM5575的电源电压为 VIN+|-VOUT|= 90V 和106V。 它们超出器件的电源电压范围。 即使-VOUT=-26V、VIN+|-VOUT|= 74V 过于接近该器件的 VINmax、也不建议在该处运行。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我应该使用什么产品来支持-58V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    您的答案是、U24和 U25的 LM5575的 VIN 和 VOUT 之间的电压差分别为90V 和106V。 它说它不能在超过输入电压(75V)的情况下使用。

    U24和 U25的电压设置为-16V、VIN 和 VOUT 上的电压是否为64VDC (48VDC + 16VDC)?

    堆叠的目的是将 VIN + VOUT 电压设置为 LM5575的最大值。 它是为了使多个电压-13V 和-16V 不超过输入电压、并通过与串行器件连接来实现所需电压。

    附加文件中 EVM 电路图中使用的电源模块的输入电压范围也是最大值。 80伏。 堆叠通过在电源模块之间的每个连接中使用二极管来完成。

    如果 遵循上述 TI 建议、 则意味着我 无法使用 EVM 板中使用的电源。

    在我看来、考虑到 LM5575的 GND 引脚、我认为48VDC + 16VDC 是施加到 LM5575的电压。

    如果上述情况不正确、我们将使用非隔离型反激式控制器更改设计方向。

    e2e.ti.com/.../SW001A0C91Z.PDF

    e2e.ti.com/.../EVM_5F00_Power.pdf

    所以、请查看并回复。

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的+48V 和-58V 以同一接地端为基准。 对于 LM5575、输入连接到+48V、AGND/PGND 连接到-58V。 因此、IC 看到的电压差为106V。

    请不要让两个线程讨论完全相同的问题。 我将关闭这个。 请继续讨论另一个主题、John 和 Arief 都在为您提供帮助。

    谢谢、