This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:VAC OVP 规格

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607805/bq25601-vac-ovp-specification

器件型号:BQ25601

您好专家、

我检查 bq25601数据表、发现其 VAC OVP 除电压为6.5V。 我想仔细检查它是固定的还是根据 输入电压源自动调整的?

如果 这个值 是固定的、恐怕如果我为 bq25601插入9V 适配器 、那么我认为系统在电池电量耗尽的情况下不能通电。

请告知我对吗? 有没有关于这种情况的建议?

谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    正确、VAC OVP 的默认值为6.5V、不会根据输入电压源自动调整。 如果器件处于 VAC OVP、则如果未连接电池或电池电量耗尽、系统将不会通电。 此外、如果器件处于 VAC OVP、则不会通过 I2C 进行通信。

    如果要更改 VAC OVP 设置、则需要将 VAC 降低到默认 OVP 阈值(6.5V)以下、以便能够通过 I2C 进行通信。 您可以通过设置 REG06[7:6]='10'来更改 VAC OVP、该选项将 VAC OVP 设置为10.5V (建议用于9V 输入)、或设置 REG06[7:6]='11'来将 VAC OVP 设置为14V (建议用于12V 输入)。

    希望这能解答您的问题!

    Bill Scheers
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的反馈。 我认为我理解行为。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    这对于器件来说是一个相当大的问题-至少如果它被宣传为9V、12V 电压、而没有用粗体文本来指出这一点。 是否会有修复? 我设计了该部件的一半。 我想将其与9V 输入配合使用、但现在必须将其丢弃。 这里有希望吗?

    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有另一个关于该主题的主题。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/618989。 谢谢!