This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:有时在上电时发生故障、引脚2处的外壳发泡

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613646/tps54560-q1-sometimes-failing-at-power-up-case-blowing-up-at-pin-2

器件型号:TPS54560-Q1

我使用的是 TPS54560QDDARQ1、有时在上电时会发生故障。 外壳熔断(小芯片输出)、其中引脚2引线与外壳相匹配、或引脚2熔化、导致开路。 电路通常工作正常。 我可以运行几天、没问题。 负载为2个24V 无刷直流风扇、每个风扇为1安培。 输入电压为42V。 我在打开时检查了42V 电压、它在我限定的10次或10次左右的测试中不会过冲42Vdc。  

当它发生故障时、它会在上电时立即弹出。 它"弹出"、然后必须是开路、因为芯片不会进一步老化。

我将此器件用于同一设计中的其他3个稳压器、这些稳压器来自相同功能电源的电源轨、并且它们不会发生故障。

(此外、强烈要求 WebBench、除了这一间歇性问题外、该设计在第一个 PCB 旋转时效果完美)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    电路板的电源是否通过长导线供电? 电路板输入端是否有大容量电容器? 长线束电感会产生 HF 振铃并损坏器件。

    此外、可能存在反向电流从电机流回器件的情况、从而导致反向升压级、从而超出 Vin 限制。 为了确认这一点,您可以在直流/直流转换器的输出端添加串联二极管,并验证现象。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板的输入端有一个33uH 的电感器、以防止传导 EMI 返回源电源。 非常重要。 也许电感器会在您提到的位置振铃。 我将尝试将其删除。

    我还将 尝试在输出端使用二极管。

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果传导 EMI 在您的系统中很重要、则需要输入滤波电感器。 滤波电感器后面需要一个电解电容器作为阻尼电容器。 有关 选择电感和 阻尼电容器的信息、请参阅以下应用手册。

    -杨

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨先生感谢您的论文。 我移除了33uH 电感器、并通过屏蔽磁珠运行馈线一次。 我还在屏蔽磁珠的负载侧添加了一个10uF 电容器。

    我将在明天运行测试。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、降低电感并添加电解电容器解决了问题。 谢谢、Jeff