This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61261:禁用时的功耗

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613130/tps61261-power-consumption-when-disabled

器件型号:TPS61261

升压转换器 TPS61261不会输出任何输出电流、但仍会消耗0.05-0.06uA 的电流。 我使用的是数据表中指定的典型布局。 我尝试将使能引脚连接到 Cypress Cybl1053-56lqxi BLE 芯片的 Vdd、GND 和 GPIO、并将其驱动为低电平。 它仍在消耗电流。 是否有办法禁止它在不使用外部组件(晶体管)的情况下不消耗任何电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61261的关断电流为0.05uA。 半导体器件始终具有随温度升高而增加的泄漏电流。 您可以添加机械开关以完全断开器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您的回复。 抱歉、我的意思是0.05-0.06mA (50-60uA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 该值大于规格。 数据表中。
    1.您在每个器件中还是在一个器件中都看到了这一点。
    2.您能分享一下原理图吗?
    请测量 TPS61261每个引脚上的电压并进行共享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我测试了两个芯片。 它们的关断电流都高于额定电流。 我目前正在使用它焊接到原型适配器板上:

    www.proto-advantage.com/.../product_info.php

    此外、当它连接到 Vcc 时、使能引脚看起来汲取的电流为0.25mA。

    我将获得有关引脚电压的更多信息、并在明天发布更多信息。 同时、导致高于正常关断电压的一些常见原因是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意味着更高的关断电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我使用 CR2032电池进行了3V 测试、未连接到 Vout。 我尝试将使能引脚连接到 GND 和 Vdd (电池)。 当我将使能引脚接地时、最低电流消耗约为14uA;当我将使能引脚连接到 Vdd 时、最低电流消耗约为47uA。  

    以下是当 ENABLE 连接到 GND 时每个引脚的电压:

    R1、EN - 0V

    VIN、L - 2.96V

    FB、Vout-1.56V

    以下是当 ENABLE 连接到 VDD 时每个引脚的电压:

    R1 - 2.46V

    EN、Vin、L - 2.88V

    FB、Vout - 3.36V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 到 VDD 上的电流正常、因为器件正在切换。
    然而、EN=GND 上的输入电流太大。 您是否可以尝试在 EN=GND 条件下将 VOUT 放电至零电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    在 EN=GND 和 EN=GND 条件下的放电 Vout-ZERO 之后、在我重新启动几次之后、电路消耗约为8uF 或10.5uF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 VOUT 放电至零并且 EN=GND 之后、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    我进行了更多测试。 将 VOUT 放电至零并且 EN=GND 后、电路图找到10.5uF。

    如果我在不放电的情况下立即重新启动电路、它消耗的电流大约为8uF。

    谢谢

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对 EVM 进行一些实验、以检查我是否可以发现类似的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行一些测量、关断电流小于1uA。 我不知道为什么您会看到较大的泄漏电流。 这可能是由测量方法引起的。 您能否添加一个与电源串联的1k 电阻器、测量在 EN=L 时通过电阻器的压降
    我还建议您应用 EVM 作为参考。