升压转换器 TPS61261不会输出任何输出电流、但仍会消耗0.05-0.06uA 的电流。 我使用的是数据表中指定的典型布局。 我尝试将使能引脚连接到 Cypress Cybl1053-56lqxi BLE 芯片的 Vdd、GND 和 GPIO、并将其驱动为低电平。 它仍在消耗电流。 是否有办法禁止它在不使用外部组件(晶体管)的情况下不消耗任何电流?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jasper、
我测试了两个芯片。 它们的关断电流都高于额定电流。 我目前正在使用它焊接到原型适配器板上:
www.proto-advantage.com/.../product_info.php
此外、当它连接到 Vcc 时、使能引脚看起来汲取的电流为0.25mA。
我将获得有关引脚电压的更多信息、并在明天发布更多信息。 同时、导致高于正常关断电压的一些常见原因是什么?
谢谢
您好、Jasper、
我使用 CR2032电池进行了3V 测试、未连接到 Vout。 我尝试将使能引脚连接到 GND 和 Vdd (电池)。 当我将使能引脚接地时、最低电流消耗约为14uA;当我将使能引脚连接到 Vdd 时、最低电流消耗约为47uA。
以下是当 ENABLE 连接到 GND 时每个引脚的电压:
R1、EN - 0V
VIN、L - 2.96V
FB、Vout-1.56V
以下是当 ENABLE 连接到 VDD 时每个引脚的电压:
R1 - 2.46V
EN、Vin、L - 2.88V
FB、Vout - 3.36V
谢谢