This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:不使用 BUCK 6和 VTT 时设置引脚

Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85301Q2, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612006/tps650864-pin-setting-when-buck-6-and-vtt-is-not-used

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:CSD85301Q2

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 PMIC、TPS65086470用于 Artix-7。

 然后、他们希望知道以下引脚设置应该是什么、 因为 他们的系统案例中不需要 BUCK6和 VTT。  

 那么、您能否告诉我以下引脚的正确引脚设置、以便不使用 BUCK6和 VTT?

  39 (DRVL6)       打开?
40 (PGNDSNS6) GND?
41 (BOOT6)      是否打开?
42 (SW6)          打开?
43 (DRVH6)      是否断开?
44 (FBOUT6)    是否打开?
45 (ILIM6)         打开?
46 (PVINVTT)   GND?
47 (VTT)           连接到第48号(VTTFB)
48 (VTTFB)     连接至编号47 (VTT)

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    对于这个 OTP、如果 CTL2 ='1'、BUCK6将打开。 此外、它的电源故障未被屏蔽。 因此、如果 BUCK6未连接、它将在从使能(CTL2)开始10ms 后触发紧急关断。 如果提供1.5V 或1.35V 的备用电源、则可以将其连接到 FBVOUT6以诱使器件认为电源正常状态得到满足、但不建议这样做。 如果不需要高电流、则可以使用诸如 CSD85301Q2的小型 FET。 如果在 CTL2设置为高电平之前 I2C 可用、则可通过 I2C 禁用 BUCK6。

    可以通过设置 CTL3 ="0"来禁用 VTT LDO。 在这种情况下、VTT 应悬空、PVINVTT 和 VTTFB 应短接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢你的答复。
    我可以再问一次吗?
    1.如果客户可以在 CTRL2变为高电平之前写入 BUCK6CTRL 寄存器的位0、BUCK6是否可以在没有任何错误的情况下关闭?
    2.在第1种情况下、以下引脚是否设置正确?
    39 (DRVL6) 打开?
    40 (PGNDSNS6) GND?
    41 (BOOT6) 打开?
    42 (SW6) 打开?
    43 (DRVH6) 打开?
    44 (FBOUT6) 打开?
    45 (ILIM6) 打开?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    您是正确的、只要在 CTL2变为高电平之前将0写入 BUCK6_DIS、就不需要连接它。

    SW6、PGNDSNS6、ILIM6和 FBVOUT6应为 GND;其余为如所述浮动。

    您可以在 TPS65086x 原理图检查清单中的以下位置找到所有引脚: www.ti.com/.../slva734

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复。

    我可以再问一个问题吗?

    TPS650864具有 OTP 块。
    OTP 数据是否可以由客户更改?
    还是因为是一次性 PROM 而无法更改数据?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    出厂编程的一次性可编程(OTP)组不能更改客户端、因为它们是工厂端设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、
    谢谢!

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    我能否问您几个问题、因为我收到了客户的问题?

    问题1. 对于 TPS65086470、BUCK1输出电压是否无法设置为3.3V?

    问题2. 如果客户使用 TPS650860、是否可以将 BUCK1输出电压设置为3.3V?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    正确地回答了这两个问题、TPS65086470的 BUCK1步长为10mV、因此最大输出电压为1.67V、而 TPS650860的步长为25mV、因此最大输出电压为3.575V  

    以下是 TPS650860 OTP 的摘要:

    电压:  
    BUCK1 1.05
    BUCK1 (替代) 1.05
    降压通道2 3.3.
    Buck2 (备选) 3.3.
    BUCK3 2.5.
    BUCK3 (替代) 2.5.
    BUCK4 2.8.
    BUCK4 (替代) 2.8.
    BUCK5 1.8
    BUCK5 (替代) 1.8
    BUCK6 1.5
    BUCK6 (替代) 1.5
    BUCK6 (替代2) 1.5
    LDOA1 3.3.
    LDOA2 0.7.
    LDOA2 (备选) 0.7.
    LDOA3 1.2.
    LDOA3 (备选) 1.2.
     
    降压步长:  
    BUCK1 10mV
    降压通道2 25mV
    BUCK3 25mV
    BUCK4 25mV
    BUCK5 25mV
    BUCK6 10mV
     
    备用电压引脚  
    BUCK1 CTL3 (已屏蔽)
    降压通道2 CTL3 (已屏蔽)
    BUCK3 CTL3 (已屏蔽)
    BUCK4 CTL3
    BUCK5 CTL3
    BUCK6 CTL6
    LDOA2 CTL3
    LDOA3 CTL3
     
    LDOA1/SWB2设置:  
    LDOA1是否按顺序?
    SWB1和 SWB2已合并?
    SWB2或 LDOA1紧急关断行为 是的
     
    负载开关电源正常设置:  
    SWA1 PG 电压 3.3V
    SWB1 PG 电压 1.8V
    SWB2 PG 电压 1.8V
     
    GPO 设置:  
    PG 还是 I2C 的 GPO1? 如果是 I2C、则为默认状态? I2C、高电平
    通过 PG 还是 I2C 提供 GPO2? 如果是 I2C、则为默认状态? I2C、低电平
    通过 PG 还是 I2C 提供 GPO3? 如果是 I2C、则为默认状态? 电源正常  
    通过 PG 还是 I2C 提供 GPO4? 如果是 I2C、则为默认状态? 电源正常  
     
    自动降压或强制 PWM:  
    BUCK1 自动
    降压通道2 自动
    BUCK3 自动
    BUCK4 自动
    BUCK5 自动
    BUCK6 自动
     
    放电电阻设置:  
    BUCK1 100欧姆
    降压通道2 100欧姆
    BUCK3 100欧姆
    BUCK4 100欧姆
    BUCK5 100欧姆
    BUCK6 100欧姆
    LDOA1 100欧姆
    LDOA2 100欧姆
    LDOA3 100欧姆
    SWA1 100欧姆
    SWB1 100欧姆
    SWB2 100欧姆
    VTT
     
    默认情况下屏蔽电源故障:  
    BUCK1
    降压通道2
    BUCK3
    BUCK4
    BUCK5
    BUCK6
    LDOA1 是的
    LDOA2 是的
    LDOA3
    SWA1 是的
    SWB1 是的
    SWB2 是的
    VTT
    V5ANA 是的
     
    GPO 类型  
    GPO1 推拉
    GPO2. 漏极开路
    GPO3. 漏极开路
    GPO4. 漏极开路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供信息。 这对客户和我们都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。