This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773充电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613960/bq24773-charging

主题中讨论的其他器件:BQ24773BQ25703A

大家好、

BQ24773充电器 IC 的相关工作。 有几个问题正在挥手告别。 请帮助。

预览信息:

  • 我使用 PIC32控制器与 BQ24773 IC 通信、BQ24773 IC 通过电量监测计 IC 连接到电池。  

问题:

  • BQ IC 如何工作?
  • 哪些引脚用于为电池充电?  
  • BQ IC 是否自动感应电池电压和电流? 或者、我们是否需要配置任何引脚来感应参数?
  • 要为电池充电设置多少电压和电流值? (使用两节电池:1) 7.4V 3000mAh 锂离 子充电  电池2) 3.7V 2200mAh 充电电池)
  • 是否应仅通过寄存器配置进行充电?  

请求:  

  • 如果您有任何参考文档、请与我分享。
  • 如果您有任何参考固件代码、请与我分享。

期待您的支持。

-Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    •BQ IC 如何工作?
    按照主机命令为电池充电并支持系统负载。 VSYS 可以在没有任何 I2C 命令的情况下加电。 要为电池充电、至少主机控制器应发送充电电流和电压命令。 有关详细功能、请查看数据表
    •哪些引脚用于为电池充电?
    bq24773不集成开关 FET 和电感器。 请查看典型应用电路的数据表。
    •BQ IC 是否自动感应电池电压和电流? 或者、我们是否需要配置任何引脚来感应参数?
    为了控制充电器电流和电压、所有 BQ IC 都感应电池电压和电流。
    •要为电池充电设置多少电压和电流值? (使用两节电池:1) 7.4V 3000mAh 锂离子充电电池2) 3.7V 2200mAh 充电电池)
    通常、充电曲线应由电池供应商提供。 对于锂离子电池、典型充电电压可为4.2V/节。
    •是否应仅通过寄存器配置进行充电?
    bq24773是主机控制充电器。 充电终止命令应从主机控制器发出。

    EVM 是开始您的设计的好示例。
    如果您通过 google 搜索 bq24773代码、则可以找到一些第三方代码、例如 :chromium.googlesource.com/.../bq24773.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 它确实帮助我理解了所有内容。

    您能提供更多帮助吗?

    我们是否需要调节 BQ IC 的充电周期?
    假设7.4V 锂聚合物电池正在充电、并且我们已将电压限制7.4V 设置为充电切断。 我们还使用监测计 IC 来感应电压和电流。 当电池充电达到7.4V 时、BQ IC 是否会自动停止充电、或者我们是否需要在主机控制器(固件)中插入控制逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773不会自动停止充电。 是的。 如果主机想停止充电、则需要使用主机控制器来停止充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们可以通过 BQ24773 IC 为电池充电。 它的工作原理。 此外、我们还可以使用禁止位禁用和启用充电。

    现在、我们想知道错误代码列表(如果可用)。 目的是针对不同的充电故障条件实施错误代码列表。 以下是问题:

    BQ24773是否能够自动检测充电错误? BQ24773是否有任何错误事件列表?

    BQ24773如何检测电池充电故障? 是否有任何类型的寄存器通知?

    请协助回答上述问题。 请与我们分享您的任何参考或文档。 期待您的支持。

    -Harshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773具有所有不同类型的保护、但没有用于报告故障模式的寄存器。
    新型 NVDC 充电器 bq25703A 具有充电状态寄存器、可报告不同的充电故障。