This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:使用不同数量的 LED/灯串

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8861-Q1, TPS61176, TPS61175, LP8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610944/lp8860-q1-usage-with-different-number-of-led-string

器件型号:LP8860-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8861-Q1TPS61176TPS61175LP8557

您好!  LP8861-Q1 每个灯串具有不同数量的 LED

例如、字符串1具有4个 LED、vf 为1.7。

灯串2、3个 LED、Vf 为2.1、

灯串3、 2个 LED、Vf 为2.5。

每个灯串的电流消耗为30-40mA。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    LP8861可根据应用支持不同数量的 LED 钳位灯串。 对于您描述的应用、我计算了差分信号串的 Vf、如下所示:

    灯串1 VF = 4x1.7=6.8V

    灯串2 Vf=3x2.1=6.3V

    灯串3 Vf=2x2.5=5V

    LP8861可在30mA/灯串的电流范围内支持此配置 、但 由于灯串2和3的灌电流处具有更高的余量电压、因此器件中会有一些额外的功率耗散。 请参阅数据表第19pf 页的自适应升压功能、进一步了解该功能的工作原理、如果有任何疑问、请告知我。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!  

     TPS61176是否支持每个灯串不同数量的 LED?

    升压转换器、 EMC 是否是一个问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61176设计用于每个灯串中 LED 数量相同的应用、由于 LED 器件之间的差异、每个灯串的正向压降略有变化。 但是、如果每个灯串中使用不同数量的 LED、只要灯串的正向压降之间的差异保持较低、也可以使用此器件。 基本上、该器件在这里作为自适应升压转换器运行、具体取决于 LED 灯串的正向电压、 调节输出电压可使所需的电流保持流经 LED、但同时 通过将升压输出电压最小值保持在高于正向压降最高的灯串压降的水平上、来降低器件的功耗。 假设应用中使用了三个灯串、在特定的所需电流下、灯串1的 Vf 为10V、灯串2的 Vf 为11V、灯串3的 Vf 为12V。 升压输出电压将调整至约12.7V、即略高于灯串的最大 Vf、以免该灯串的电流稳压器饱和。 由于采用此方案、灯串1和2的电流调节器将比灯串3的电流调节器消耗更少的电量。 如果每个灯串中使用的 LED 数量不同、根据最高和最低正向压降之间的差异、则可以使用此器件、也可以不使用此器件。 如果不同灯串的正向电压之间的差异过大、器件可能会消耗足够的多余功率、从而达到热关断。   如果 您可以告诉我您的应用参数(每个灯串的电流、灯串的 VF、每个灯串中的 LED 数量、要升压的输入电压)、我可以粗略地告诉您它是否起作用。

    由于这是一个开关转换器、EMC 将始终是一个问题、但良好的布局和电路板设计实践确实可以缓解这一问题。

    谢谢、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 根据 tps61175的说明、可以选择多个 TPS6106x。  

    其中每个6106将驱动不同 的灯串(LED 类型和数量)。  

    在使用4的情况下、这是否会带来更大的 EMI 风险、是否可以使用进行迁移

    良好 的布局实践?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 TPS6106x 的数据表、这是一个选项。 对于 EMI、我确实 认为多路开关转换 器可能比单个器件产生更多问题、但如果电路板布局良好、您可能仍然能够实现良好的 EMI 性能。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我不 需要150mA/串、因此 LP8557是一个选项。  

    LP8557是否 使用 PWM 恒流源来控制亮度?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我查看 了数据表、LP8557具有 六个25mA 电流阱、并使用输入 PWM 信号进行亮度控制。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我已关闭此主题。 如果需要更多信息、请重新打开该线程或在 LP8557上启动新的线程。

    此致、
    Angelos Tsiros