This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:输入使能/ UVLO 电阻分压器计算

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613959/tps54260-input-enable-uvlo-resistor-divider-calculation

器件型号:TPS54260

你(们)好  

我在 设计中使用 TPS54260进行3.3V 转换,输入电压可能在4.5V 至16V (标称值为13V)之间变化;

负载电流:1A

输出电压:3.3V

如何通过考虑输入变化以及 UVLO 来计算使能引脚分压器、

注意:转换器应处于冷凝状态。

数据表中提供的公式令人困惑、

请提供一些示例计算  

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    在您的应用中,如果您希望在4.5V (Vstart)时启用您的设计 ,并在电压低于4V (停止)时禁用设计,您可以按如下方式对 UVLO 进行编程:

    其中 ihys 为2.9uA, Vena 为1.36V 的启用阈值,I1等于1.18uA。

    --阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享反馈。 我已根据数据表公式计算了设计参数:下面列出了这些参数、如果我错了、请任何人验证并纠正我的错误:

    输入电压:14.

    输出电压:3.3

    负载电流:1A

    Fsw:1918KHz

    右:54.9K

    启用引脚计算:

    Vstart:4.4.

    Vstop:4.

    RUP:121K

    RDOWN:52.3K

    反馈电阻器计算:

    R1:182K

    R2:57.6K

    输出电感器:6.8uH (mag-indd、6.8uH、20%、1.6A、SMD)

    纹波电压:3%

    纹波电流:30%

    Cin:400uF

    COUT:220uF+10uF+10uF+10uF+10uF

    补偿环路值:

    Rcom:15K+10nF  

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    您的最大输入电压为16V。 在16V 输入和3.3V 输出以及 FSW-2MHz 频率下,您最终的导通时间为100ns,低于此器件的典型导通时间值135nS。 我建议使用较低的开关频率。
    您可以使用 Webench 进行电路设计和仿真。

    ----阿姆布雷什