This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:是否有命令来验证内容?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611020/tps544b20-any-command-to-verify-the-content

器件型号:TPS544B20

大家好、我将使用以下命令对 TPS544B20进行编程、并使其成功。  

FusionConfigWriter --address 22 --scan-mode device_code --project --infile TPS_ADD22.xml

此外、我想用映像验证器件内容、是否有线索?  命令/参数中是否有任何构建?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不是所有寄存器、您应该能够全部回退。 您可以通过 FUSION GUI 从"All Config"页面执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 我知道我们可以通过 GUI 读回内容、但我们希望在命令行中读回内容。 有线索吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "命令行"是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、您好、John、我可以在 DOS 中键入以下命令进行编程:

    FusionConfigWriter --address 22 --scan-mode device_code --project --infile TPS_ADD22.xml

    我需要 DOS 中的类似命令才能读取。

    背后的原因是将读取功能集成到我的程序中。 我已通过批处理文件将"程序"功能集成到程序中、但无法实现"读取"功能、因为我不知道执行此操作的命令。