This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:运输模式功能在故障状态下不工作

Guru**** 2492065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612848/bq25121-shipmode-function-is-not-working-in-fault-status

器件型号:BQ25121

您好,

我有疑问。 当输入电压低于4.5V 时、状态变为故障。在这些情况下、运输模式设置不起作用。 仅当输入电压高于4.8V 且正在充电后、运输模式才会工作。

当我们将可穿戴设备放入其充电器时、会发生这种情况。 连接时、Vin (USB 电源)上会出现一些短路尖峰、PMIC 的错误行为相对频繁。  

这种情况在 BQ25121中是正常的?我希望有任何解决方案。

我发现有人回答了同一个问题、但没有回答。请帮助再次查看。

e2e.ti.com/.../2029422

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehua、
    您是通过 I2C 更改 VIN_DPM 电压还是使用默认值?
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharafadeen,

    VIN_DMP 电压默认为4.6v。  当 VIN_DPM 功能启用或禁用时、这两种现象都存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对话在论坛之外继续进行。