This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:为单节镍氢电池应用选择输出电流为200mA、电压为5V 的升压转换器

Guru**** 2392155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, PMP9772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611528/tps61021a-selecting-a-boost-converter-for-single-nimh-battery-application-with-200ma-output-current-at-5v

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件: PMP9772

我需要开发一个升压转换器、该转换器可将低至1V (由单节镍氢 AA 电池供电)的电压升压至5V。 输出电流需要高达200mA。

您可以为此推荐 IC 吗?

我查看了 一些 IC、例如 TPS6102x、但在1V 的低输入电压下、200mA 的电流将超过5V 输出的最大电流。 我想知道是否可以并联两个 TPS6102以实现更高的输出电流?

我还在考虑 TPS61021A、这似乎允许输出电流更高、输出电压为4V。 如果我可以将输出电压降低到4V、那么我可以使用 TPS61021A 吗?

请就我的选项向我提供建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望直接使用 TPS61021A、则需要将输出电压降低至4V。 因此、TPS61021A 完全适合您的应用。

    如果您无法将输出电压降低至4V、必须具有5V 输出、则可以参考 TI 设计 PMP9772。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我认为 TPS61021A 非常适合、因为我只需要4V 的输出电压。

    在数据表中、第6页上的效率曲线仅适用于一些特定的测试条件(例如3.3V 的输出电压或2.4V 的输入电压)。 在哪里可以获得1V 输入电压、4V 输出电压和300mA 输出电流的效率? 这是我需要自己在实验室中测试的内容、还是有更详细的数据表可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表仅提供3.3V 输出效率。

    Vin=1V、Vo=4V/Io=300mA 时的转换效率约为87%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

    感谢您迄今的回复。  

    您是否知道在中国是否可以轻松获取 TPS61021A? 我希望最终将这个项目商业化、并且可能需要在中国制造 PCB。

    TI 在中国有官方供应商、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系中国当地 FAE 订购样片。 我也可以在这方面为您提供帮助。

    请发送电子邮件至我、 helen-chen@ti.com

    请在您的电子邮件中与我们分享您的公司名称和此应用的终端设备。   这可以使我们的响应更快。