This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:CHG 位从未置位

Guru**** 2491445 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611577/bq34z100-g1-chg-bit-never-set

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GAUGEPARCALGPCCHEM

我正在 Bq34z100G1上运行一个学习周期、由 Thomas 指定、网址为:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/300700

放电周期在 OCVTAKEN 标志设置下运行良好

但是、在充电周期期间、CHG 位不会被置位。 此外、在充电期间 VOK 位被清零。 这让我相信 Q 更新不会发生。

pfA gg param 文件。 校准期间电流已缩放4。日志文件用于>c/8的第一次高电流放电。 但是、OCVTAKEN 标志不会被置位。

e2e.ti.com/.../7801.params_5F00_test1.xls

e2e.ti.com/.../5504.7_5F00_19.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    您的日志和 gg 文件对于查看正在发生的情况非常有用。 此外、您能否确保正确设置充电电流阈值?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面附加了.gg 文件、另存为.xls
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    您的日志文件仅显示放电电流。 如果您不充电、则无法设置 CHG 标志。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay 正在旅行。 在他缺席的情况下、我已将充电周期的日志文件附加到此消息。

    从电压升高可以看出、各个电池正在充电、但充电位未设置、Q 也不会更新。

    请提供建议。

    e2e.ti.com/.../7_5F00_21_5F00_charge.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的日志文件不显示当前的封装以满足当前的锥形状况。 您需要满足 FC 标志设置的主要充电终止条件。 请参阅 TRM
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    请将您的 srec 文件发送给我。 您如何为电量监测计选择电池充电器 ID? 要更好地了解我们的监测计、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua597/slua597.pdfhttp://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 chg 永远不会因为 xchg 是在标志中设置的。 将设置 XCHG、因为您的外部温度读数为-39C。 您的 df 充电抑制温度低为0C。 您需要连接热敏电阻或使用内部温度寄存器通过设置配置读取温度:寄存器:Pack 配置:temps 位为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 temps 标志或添加外部热敏电阻后、CHG 位在充电时进行了设置。 但是、 在使用 IT 使能命令对完全放电的电池启动学习周期时、CHG 位不会再次置位。 温度现在是正确的。

    请参阅当前日志文件以供参考。 参数与初始上传中相同。

    e2e.ti.com/.../0802_5F00_chargecycle.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置了 FC、RSOC 为100%、RemCAP 和 FCC 是相同的。 因此、CHG 将不会被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有2个关于这方面的问题:
    1.量表显示的容量似乎不正确。 CHG 位是否必须置位、监测计才能从状态 x04->x05了解充电周期?
    即使电池从空电量变为 FCC、它也不会更新状态。

    2.是否有方法通过命令将完全放电的电池上的 Capacity Remcap 设置为0。 如何在陈述学习周期之前纠正错误的能力?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。是的、CHG 位设置表示您已超过充电阈值、并且累加器正在计算通过的电荷。

    不、没有这样的命令。 它最初是通过计算与电池电压对应的 DOD 值来完成的。 您是否使用 gaucparcepal 工具描述了您的细胞特征?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ra 表指示您仍在使用默认 ChemID。 您应使用 GPCCHEM 工具查找电池的 ChemID 匹配项、如 BATT 建议。 您还可以临时设置加载模式= 0、以查看这是否有助于 FCC。 使用恒定电流时、Ra 表对容量仿真的影响较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay
    1.如果要为电池充电,必须设置 CHG 位。 您需要将数据闪存中的锥形电流设置为大于 CHG 电流阈值、该阈值应大于您的退出电流。

    2.没有,没有。 在学习完成之前、您应该关注容量。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我的参数文件中、您可以看到
    锥形电流:100mAmp
    CHG 电流阈值:75mAmp
    停止电流:40mAmp

    我认为这应该是这样的。

    有时在放电期间、充电和放电位都被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100-G1中的 CHG 标志意味着充电是允许的、并不一定是充电过程中的过程。 这就是为什么在充电终止后、您会看到它设置为低电平、尽管充电垫仍在进行中。 在这种情况下、电池组正在放电、但也允许充电、因为电池组未充满电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功地完成了一个学习周期。  但是、我仍然有一个问题。

    在之前的电压校准步骤中、我得到以下误差。 我用手计算了分压器值、但我认为它不是很精确。

    我有两个关于同一问题的问题:

    1.当我输入 BAT+和 BAT-两端的电压为22,000 mV 时,我得到错误:输入的校准电芯电压超出范围。 该值以毫伏为单位。 请检查值并重试。

    这是否应该是每节电池的电压、在我的情况下是22、000/6、因为我有一个6s 电池?

    2.当我输入每节电池电压 (即3666mV)时、它会开始校准、但会出现错误:

    校准-读取写入的数据比较失败。

    我已经尝试使用 Thomas 建议的新 bq 配置文件、但它没有解决问题。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/567747

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、
    它应该是您的堆栈电压。 请参阅以下链接中的用户指南中的电压校准过程:

    www.ti.com/.../sluu904a.pdf

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请确保未启用该选项、您可以尝试使用此链接中引用的.bqz 文件。

    e2e.ti.com/.../2243612