This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:我可以使用 bq76940来管理9芯或更少9芯电池吗?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610961/bq76940-can-i-use-bq76940-to-manage-a-9-core-or-less-than-9-core-battery

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930

我可以使用 bq76940来管理9芯或少于9芯的电池吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、bq76940不能低于9节电池、因为它是一个3芯片内部堆叠器件、并且每个芯片需要连接3节电池。 数据表介绍了如何连接电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了节省您的器件成本、为什么不能使用 bq76930? 是否选择了 bq76940、未来是否可以扩展电池节数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已经解决了这个问题。
    谢谢
    Jason