This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:直流/直流转换器 IC 电路不执行任何操作。

Guru**** 2813175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612414/lm2596s-adjevm-dc-dc-converter-ic-circuit-is-not-doing-anything

器件型号:LM2596S-ADJEVM

使用 LM2596-adj 开关模式电源稳压器、我构建了一个原型电路。  由于它非常紧凑、寄生/杂散电感应尽可能小。  至少这是我的想法。  有一个接地点和一个输出纹波滤波器。  Lbuck 是一款 EMI 抑制型33uH 电感器、但 LRIPPLE 是标准铁氧体磁芯。

整个电路的作用类似于一根导线。  Vout = Vin = 17V。  没有发生降压操作。  调节电位计对输出电压没有影响。

输入电流= 17mA。

Rout = 33欧姆  

输出电流应为515mA、但如果输入电流仅为17mA、则不会发生这种情况。

我会承认、处理 IC 时没有太多的注意。  如果它是静态敏感、则可能会熔断。

任何建议都是有用的。  如果它在做一些事情、我可以处理它、但它除了充当一根电线之外没有做任何事情。

谢谢、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标输出电压是多少?

    POT 位于中点(25k)时、您将获得约25V 的输出。

    在这种情况下、您将需要 mor 输入电压。

    否则、我不会在原理图中看到任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您花时间查看电路。  50k POT 允许对任何可用电压进行微调。  输入电压为17-18V,输出操作系统的预期范围为 :1.2k*反馈电流< Vout < 17V-Vreg。

    原理图中所示、我可能没有将电位计连接到电路中、但我已经多次查看过它。

    谢谢、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    感谢您的支持。  问题已解决。  焊接热量或制造静态会破坏芯片。  已更换芯片、现在具有可变输出。  噪声很大、但在电位计上有较长的引线、实际上不是接地平面时、这是可以预料的。   在进行调整时、反馈线路非常杂乱、但在电位计调整停止后稳定下来。  现在、我将看到在电位计导联变得过于不稳定之前、我可以制作多久的电位计导联。

    谢谢、
    Dave