This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:未发生 FST 首次电源检测事件

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613208/tps65917-q1-fst-first-power-supply-detect-event-is-not-happening

器件型号:TPS65917-Q1

您好!

我们基于 TDA2Ex SOC 设计了定制板、 并在设计中采用了 PMIC O917A130TRGZRQ1器件、

设计已成功验证、但下面的问题是我们面临的问题。

如果您手动按下 PMIC 的开机按钮、则 SoC 正在引导。

但是、根据数据表、当您为系统供电时、应首先发生电源检测事件、并应开始检测。

现在、当您为 PMIC 供电时、系统不会启动、如果瞬时按下 PWRON 引脚上的按钮、系统将启动。

请建议在为 PMIC 通电后启动系统是否存在任何其他依赖关系、

请尽快回复。

谢谢、

Santhakumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhakumar、

    当 FSD 和 FSD 掩码位设置为0 (未屏蔽)时、会启用第一个电源检测。  当它们被屏蔽时、器件内不会启用首次电源检测。  对于 O917A130TRGZRQ1、这两个值都设置为1、因此不启用首次电源检测。

    您可以通过将 POWERHOLD/GPIO_5引脚上拉至 LDOVRTC 或将 POWERHOLD/GPIO_5连接到前置稳压器的 POWERGOOD 信号来获得类似的功能。  LDOVRTC 是一款始终开启的 LDO、因此一旦 PMIC 有电源、便会使能 PMIC。

    将 POWERHOLD 信号连接到前置稳压器的 PGOOD 信号可以实现相同的效果、并且还允许在移除输入电源后执行断电序列。  博客文章中的图1和图2 显示了如何满足电源定序要求 的2种方法。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您的回答。

    我们尝试将 POWERHOLD/GPIO_5引脚上拉至 LDOVRTC、并从首次上电开始工作、非常感谢。

    现在的事情是、它需要在我们的所有 PCB 中使用跳线。 如果数据表中对此进行了说明、这会更好。 我们参考了 TDA2Ex EVM 原理图、依此设计。

    现在、您能否帮助我了解 默认 情况下具有 FSD 功能的 PMIC 芯片的任何其他版本、因为我们的旧芯片版本默认不支持此功能(O917A130TRGZRQ1)、正如您所说的。 以便我们可以使用 PCB 上的任何跳线直接替换芯片。

    此致、

    Santhakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhakumar、

    我们有一个 PMIC 版本、用于使用第一电源检测的 TDA2Ex EVM。 该软件不在线提供、因此请联系您当地的 TI 支持、我们可以帮助您获取样片。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    您能否告诉我 EVK 中使用的 PMIC 的确切订购器件型号。

    对于 FSD 使能功能、我们无法从 EVK 和数据表中识别准确的器件型号。

    此致、

    Santhakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhakumar、

    O917A139TRGZRQ1是 TDA2Ex EVM 上的 PMIC。 它支持 FSD、并且具有与 OTP 0x30相同的电源映射、但在默认 GPIO 选择方面存在一些差异。

    此致、
    Karl