This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:不使用 BIN 引脚时的最佳做法

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611242/bq27421-g1-best-practice-when-not-using-bin-pin

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27426

我正在使用 MSP430FR5869 控制器进行电池供电设计(FRAM 太棒了!)  以及 TPS65721 电池充电器/稳压器。  根据 GQCHEM 工具的反馈、我需要在  bq27421-G1A、bq27621和 bq27426之间进行选择。

我的问题与每个电量监测计上的粮箱连接有关。  我的电池组没有热敏电阻连接、因为截止频率仅基于电池组。  当没有连接到 BIN 引脚时、处理电池插入/移除的最佳做法是什么?

谢谢、

Adam J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    请查看 bq27421的快速入门指南或 TRM、您的问题将在此处得到解答。

    不过、为了回答您的问题、请在电池槽和接地端之间连接一个10K 电阻器、并在插入电池时让主机通知监测计。 有关更多详细信息、请参阅 TRM 的电池插入部分、如果您有其他问题、请告知我。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复! 我看到快速入门指南中涉及了许多常见问题。 不过、我还有其他问题:

    如果主机无法知道电池何时插入/取出、该怎么办? 主机通常是如何获取此信息的?

    Adam J.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须提出一种方法、让主机知道电池已插入。 Perharps、主机已通电或 GPIO 已切换...大多数用户只使用电池热敏电阻...

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的情况下、电池不可能被取出、除非该装置被送回工厂进行维修。 因此、我可能始终可以假设电池保持连接?

    但是、我需要知道最坏情况下的行为是什么。 如果取出电池后重新插入电池、但电池插入命令未发送到电量监测计、会发生什么情况? 它的精度会降低? 由于移除电池会关闭电量监测计、电量监测计是否仍会复位?

    谢谢、
    Adam J.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    断开电源将重置仪表。 主机需要具有非易失性存储器来存储配置以及 Qmax 和 Ra 表、这些表会在 IC 上出现 POR 时定期更新。 有关使用这些 ROM 监测计的更多详细信息、请参阅 bq27421的快速入门指南。

    是的、在这种情况下、如果您的电池可能无法取出、则在二进制和接地之间连接一个10k 电阻器、并设置 BIE 标志、以便监测计始终知道电池已插入。 快速入门指南对此进行了讨论。 如果电池已取出、您必须重新加载电量监测计上的图像。 有关更多详细信息、请再次参阅快速入门指南。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    如果电量监测计打算由电池供电、而取出电池将重置电量监测计、则 BIN 引脚的功能是什么?  不管怎样、当向电量监测计发送"电池已取出"命令时、监测计似乎无法正常工作。  我缺少什么?

    谢谢、

    Adam J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常感谢您就此提出更多想法、因为我不确定如何在应用中正确使用 BIN 引脚。

    谢谢、
    Adam J.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27421是一款"系统侧"监测计。 它 可以在除电池外具有备用电源的系统中运行。 BIN 引脚用于检测此类系统中是否存在电池。 如果电池不存在、监测计将不会运行其监测算法(即使已通电)。

    Dominik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但 BQ27421的数据表中有一个方框图、显示它由电池组供电、而不是由系统电压供电。 假设我将遵循数据表中的建议设计、并且我有一个双引脚电池组、那么 BIN 引脚是否用于任何用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kΩ 您没有备用电源、则可以使用第3页 bin 中的建议:"如果电池嵌入系统中、则建议保持[BIE]= 1并使用从 BIN 到 VSS 的10k Ω 下拉电阻器"。

    在这种情况下、监测计将始终在通电时检测电池。 BIN 引脚未有效使用。