This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130EVM-063:提高 TPS65130EVM 的纹波性能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612601/tps65130evm-063-improving-ripple-performance-on-tps65130evm

器件型号:TPS65130EVM-063

您好!

我已使用 TPS65130从5V 输入创建+/- 5.5V 电源轨。  我对改善负输出上的纹波很好奇。  

我正在附加两个示波器快照。  

TEK00003是在输出电容器上测量的负电源轨(该纹波为90mV、希望达到45mV)

TEK00004是在输出电容器两端测量的正电源轨(该纹波在规格范围内)

 

我取出了 EVM 并换出 R3 = 576k、R5 = 750k。  我没有修改任何其他内容。

 

您对改进此方面有什么建议吗?

 谢谢、

Jason Haedt

TEK00003.

TEK000004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    首先、我希望您参阅随附的文档、以了解命名约定。

    因为您似乎更注重开关噪声、而不是指反相降压/升压级的实际输出电压纹波。

    您如何测量输出电压纹波(套管或鳄鱼夹)?

    此外、升压转换器的"纹波"对我来说非常奇怪、因为频率不匹配。 输出电压纹波的频率应为开关频率(1.2MHz)。

    您能描述一下测量设置吗?

    • VIN 是怎样的(任何叠加的振荡?)
    • 您是否应用了负载? 如果是、是电阻负载还是电子负载?

    谢谢你。

    此致。

    Ilonae2e.ti.com/.../TI_5F00_Output-Voltage-Ripple_5F00_Definition_5F00_ProbeTechniques_5F00_072717.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您对此有什么反馈吗? 您是否成功地提高了性能?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilona、

    我确实将器件更改为固定 PWM 模式、这清除了正负电源。  我将不得不查看负电源轨上的优化、并想知道是否有任何关于在具有反相降压升压级的 LDO 之前消除噪声的通用注释。  

    -Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    这取决于您要清除的噪声类型。 如果您想要消除来自开关节点的高频噪声、则直接从靠近二极管的输出节点连接到 IC PGND 的高频电容器可能会有所帮助(将其尽可能靠近 IC 放置、且布线长度最短)。
    如果您谈到输出纹波、通常会随着输出电容的增加而降低。 为了保持 IC 稳定、如果您增加 C、它有助于降低 L

    此致、
    Brigitte