This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5145:选择了错误的 MOSFET?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611397/webench-tools-lm5145-wrong-mosfet-is-selected

器件型号:LM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我采用了 Webench 的 LM5145设计:37V 至75V 输入、12V/6A 输出。 为高侧开关选择了150V MOSFET。 我无法理解为何选择了如此高的电压 MOSFET? 有必要吗?  

如果我将输出更改为5V/6A、则高侧开关更改为100V、这是可以理解的。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我仿真了类似的情况、并连接了具有100V FET 的设计。

    e2e.ti.com/.../WEBENCH_AE00_-Design-Report.pdf

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我很抱歉,我犯了一个错误。 12V/6A 设计没有问题。 3.3V/6A 输出出现问题。 以下是我的设计报告:

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_LM5145-3.3Vdesign.pdf

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:


    根据输入条件、WEBENCH 将列出所有符合此设计条件的 MOSFET 并对其进行排序。

    对于 VinMin = 37V、VinMax = 75V 且 Vout = 3.3V、 Iout = 6A 的输入条件、替代器件列表中的 MOSFET 具有100V VdsMax。 但是、WEBENCH 组件是根据各种因素(成本、尺寸、效率等)选择的。 在这种情况下、所有参数都可能影响选择。

     

    要获得100V MOSFET、请遵循以下步骤:


    1.在 WEBENCH 中创建具有所需工作条件的设计

    2.转到原理图、单击 MOSFET M1、然后选择替代组件。

     

    此致、

    Tim