This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:当充电电流低于1/10 Vset 电流时、芯片无法结束充电。

Guru**** 2604245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613883/bq24070-the-chip-can-not-end-charge-when-charge-current-under-1-10th-vset-current

器件型号:BQ24070

大家好、

我的问题是 、当充电电流低于1/10 Vset 电流时、芯片无法结束充电。 但充电器功能运行良好。

那么、如果我想解决这些问题、如何检查 原理图?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    发生这种情况时、电池电压是多少?
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sharafadeen Raheem]Hello、
    发生这种情况时、电池电压是多少?
    -Raheem

    [/报价]

    VBAT 为4.18V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第8.4.3.9节规定:"充电终止后、一旦 BAT 引脚上的电压降至 V (RCH)阈值以下、bq2407x 就会重新启动充电。 此功能可使电池始终保持满容量。"。 如果您查看数据表、则所述的 V (RCH)电压为 Vo (BAT-REG)- 0.1V。 Vo (BAT-REG)= 4.2V。 这意味着、如果电池电压低于4.1V、IC 将开始充电、直到电池达到4.2V 的调节电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sharafadeen Raheem:
    感谢您的回复。我在数据表中知道8.4.3.9。 在我的问题中、STAT1的 LED 和 STAT2的 LED 永远不会改变。 当我将 DPPM 或 TS 连接到 VSS 时、LED 工作良好并终止充电。
    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现 Vref 和 Vbat 异常、Vref 为3.38V、Vbat 为4.23。

    我应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VISET1为0.076A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的布局!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您的充电电流为76mA。 低于最小值100mA。
    -Raheem