This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:chem id 的 I2C 命令。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613840/bq34z100-g1-i2c-command-for-chem-id

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的所有人:

我想更新 bq34z100-g1中的 chem id。我的 chem id 为0803.How I update chem id through i2c command.什么是配置寄存器值。

请为更新 chem id 发送命令序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    请使用 bqstudio 对监测计上的 chem id 进行编程、执行学习周期、然后提取 srec 文件。 您将使用 srec 对多个器件进行编程。 您不能只对 chem id 进行编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我购买了 EV2300评估套件和 bq34z100-G1开发 board.ca、发送了 bqstudio exe 文件。如果我从 TI 网站下载 bqstudio 软件、则意味着我无法初始化/运行该文件。因此请发送".exe"文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我添加了有关在您的其他帖子上安装 bqStudio 的注释。

    e2e.ti.com/.../616719

    让 bqStudio 正常工作后、您可以将其打开并尝试与 EV2300和监测计通信。 如果与监测计通信时遇到问题、则可能需要更新 EV2300。 检查 bqStudio 屏幕左侧仪表板顶部的固件版本。 如果显示 EV2300具有 v3.1c 固件、则可能需要将其升级到 v3.1m 或 v3.1r。 它们在 I2C 通信方面有一些改进。 遗憾的是、您必须有两个 EV2300才能更新其中一个上的固件。 最好使用 EV2400、因为它可以更轻松地进行升级、并且它使用 Windows 驱动程序而不是 TI 开发的驱动程序。