This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:电源隔离降压变压器模型

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612306/ucc29950-power-isolation-step-down-transformer-model

器件型号:UCC29950

您好!

是否有人能提供我在这些谐振 LLC 设计中看到的降压隔离变压器模型的相关信息。

具体而言、变压器显示了三个绕组(N:1:1) Lm 和1:1匝数比;初级(LP)与次级(LS)。

我的问题 涉及初级侧-次级侧、以便进行正确 的仿真。

如何计算一次侧/二次侧耦合电感(1:1) 以实现正确的仿真?

例如、如果 Lm=160uH、 匝数比 N = 3、 则耦合降压变压器的电感合适(1:1)

对于 LP 和 LS、Lm/N^2。  但您不能将低初级耦合电感器(LP)与 Lm 并联。 这将影响谐振

LLC 频率。 我是否在 Lm 和初级耦合电感之间放置电压控制电压(vcvs)?

或者、次级电感器值是否会使用与 Lm 和 LP/N^2并联的非常大的初级 LP?

找不到有关此问题的良好参考。 变压器公司只提供匝数比。

我想他们让我们来描述 Lm 的值。

谢谢 Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用两个 U 内核来构建谐振电感器和有间隙变压器、那么我猜 LP 会很大、类似于 Lm 和 Ls=LP/N^2。
    现在、电流以 Lm 为单位呈线性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Douglas、

    很抱歉、回复您的帖子时出现延迟、我们似乎是第一次错过它。 我已要求 UCC29950的应用工程师回答您的问题、他正在进行国际旅行、但我希望他能在一天左右的时间内回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没关系。 我的问题是基于对该应用所需的变压器结构类型的理解。
    我认为 PFC/谐振 LLC 转换器是我在不久的将来将使用的一款出色的组合器件。
    道格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,道格拉斯

    UCC29950的数据表中提供了 LLC 变压器匝数比的计算以及谐振回路的其他参数。 在产品页面的工具和软件选项卡下、还有一个适用于此部件的 Excel 计算器-在 www.ti.com/.../toolssoftware 上 、您可以使用该计算器正确调整组件的大小。
    LLC 拓扑使用串联谐振电感器。 电源变压器的漏电感有时用作谐振元件、但需要仔细设计变压器以实现所需的电感-即成品变压器的漏电感应应应应以与匝数比和磁化相同的方式进行测试 电感。
    使用单独的谐振电感器并为主变压器缠绕以实现最小漏电感可能更容易、在这种情况下、变压器漏电感将增加谐振电感。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    感谢您的更新。 我可能必须学习如何测试变压器。
    此外、我还想知道 TI 为什么不设计自驱动高电压同步整流器(120V/220V)?
    有一篇关于这一点的出色 IEEE 文章(2010)
    我以前曾寻找过类似的东西、只看到了变压器次级控制。 我会再看一次。
    道格