This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:由太阳能电池充电锂离子电池提供的极低电流输入

Guru**** 2579635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613374/bq25504-very-low-current-input-from-solar-cell-charge-li-ion-battery

器件型号:BQ25504

大家好、  
我计划使用 bq25504通过仅提供2.2mA 输入的太阳能电池为18650锂离子电池充电。
我正在考虑是否可以充电、因为我认为来自太阳能电池的输入电流太低、无法为电池充电。
我想知道、使用该电流、bq25504是否可以充电 ?

谢谢、致以最诚挚的谢意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    电池的容量和太阳能电池的开路电压是多少?
    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem
    电池容量为1200mA
    开路电压为4.5V  
    进一步的问题是、由于我知道 bq25504仅具有 CV 充电功能、不执行 CC 充电、因此可以为锂离子电池充电吗?
    如果是、这是否有任何问题?
    感谢您的快速回复

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Le、
    这一点没有问题。 唯一的问题是输入电流越低、电池充电所需的时间就越长。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    有关锂离子电池的所有文献都说、必须用恒定电流相对其充电、然后切换到充电完成阶段。

    您是否想详细说明 BQ25504中的升压充电器的工作原理?  它是否具有内置电流限制或依赖于

    在最大功率点使用的太阳能电池?  MPPT 功能似乎有效地消耗了提取最大功率所需的任何电流

    电流。  然后、这是流入 Vbat 引脚的相同充电电流吗?

    我正在考虑将此器件用于带有锂电池和太阳能电池的无线传感器。  我想了解是否是

    电池已正确充电、从而最大限度地延长使用寿命并提高安全性。

    当有阳光时、我希望 BQ25504通过太阳能电池为传感器供电并为电池充电。  在晚上、就这样

    让电池为传感器供电。  BQ25504的工作原理是这样吗?  数据表和文档 SLUU654a 均未明确说明。

    否则、是否还有其他配有完整锂离子/锂聚合物充电器的收集装置可供您选择?

    感谢你的帮助。

    Maurilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我对 BQ25504升压充电器的关注。  
    请有人详细介绍升压充电器的工作原理、一些 VSTOR/VBAT 图取决于 VIN_DC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25504是一款限流恒压充电器。 峰值输入电流限制为300mA、如下所示。 只要 MPPT 低于峰值输入电流、它就会从收集器件汲取最大电流。 由于负载连接到 VSTOR 引脚、VSTOR 引脚通过 FET 连接到 VBAT、因此可以对电池充电并同时为负载供电。 当收集设备的功率很小时、负载由电池供电。 当 VBAT 低于 VBAT_UV 时、VBAT 和 VSTOR 之间的 FET 关断。 BQ25504可满足您的应用 需求。-Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、
    如果我将 VBAT_OV=4.2V、您能告诉我恒定电压是多少? 它是4.2V 吗? 如果是、当 VSTOR 达到4.2V 时、升压充电器关闭、则不再向 VBAT 引脚施加恒定电压。 因此、我认为它不再是稳定的电压、电池在4.2V 时无法充满电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VBAT_OV = 4.2V、则 CV 电压为4.2V。 当 VSTOR = VBAT_OV 并且没有 CV 被施加到 VBAT 时、升压充电器关闭、这是因为 FET 在 VBAT < VBAT_UV 的情况下会一直处于低电平 VBAT 和 VSTOR 状态。 如下文所述、当 VBAT 低于 VBAT_OV - VBAT_OV_HYST 时、充电会恢复、从而使电池充满电、如下所述。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Raheem。  我从数据表中了解到这一点。  我认为数据表中的图12也是一个重要线索、但并不是直截了当的陈述。  操作范围的图片也需要一些时间来解释、因此再次感谢您将其用文字表达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Raheem。
    我曾使用 TINA TI 来仿真瞬态 BQ25504模型、我看到 VSTOR 恒定电压取决于 VBAT 引脚中电容器的电容。 电容越低、VSTOR 上的电压越低。 VSTOR 逐渐增加到 VBAT_OV、不是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    -Raheem