This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:芯片测量电池容量不准确

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608153/bq78350-r1-the-chip-measure-the-battery-capacity-is-not-accurate

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQSTUDIO

我的客户 BMS 项目、使用 BQ76940+BQ78350管理电池并测量电池容量、

当电池充电和放电13~15次时、读取  BQ78350-R1中的电量 不准确、电量仅为63%、但实际上电池已充满电。

如果复位芯片、读取 数据是正确的;当充电和放电大约13~15次时、这种现象将再次出现。

谁能帮助我解决问题。

非常感谢。

 此致

Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cickey、
    您是否正确配置了监测计的系数? 请参阅以下链接、了解系数的配置。

    www.ti.com/.../gpccedv

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    感谢您的回复,最近我的客户正在测试芯片,我很抱歉 稍后回复您,现在他们已经对我上次提到的问题表示了关注;因为他们焊接 了另一个错误芯片;

    但他们也有 疑问、例如 如何通过 MCU 将配置文件下载到 bq78350的寄存器中、而不是 bqstudio;由于 bqstudio 逐一下载程序、我的客户希望自动对 MCU 进行编程并写入配置文件。

    期待您的回复!

    此致。

    徐克键

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件具有0x44命令、可帮助对量产数据闪存进行编程。 bq78350器件网站上提供了应用简介、可帮助您使用此命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TEC、
    感谢您的回复、您能给我一个网站链接吗?
    顺便说一下、我向您介绍我的客户的想法:首先:通过 bqstudio 导出配置文件、这是最好的结构类型文件;
    其次,编辑一个程序并调用结构类型文件,并将配置文件写入 bq78350的寄存器;也就是说,我的客户想要编辑一个相同的程序并通过 MCU 写入配置文件;当然,配置文件是由 bqstudio 生成的;
    我的意思是什么?


    此致!
    徐克键
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是指向可下载数据存储器编程文档的页面的链接。

    www.ti.com/.../technicaldocuments

    该命令将允许您仅更新一个参数、也可以对完整的数据闪存进行编程、文档介绍了如何执行此操作。 如果要对完整数据闪存进行编程、则可以从 bqStudio 的数据存储器屏幕中导出数据闪存的十六进制转储文件。 如果看不到十六进制转储按钮、请在 Windows >> Preferences 下拉菜单中选择 Advanced Views。