This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A PFC 控制器关闭

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611501/ucc28070a-pfc-controller-shutdown

主题中讨论的其他器件:UCC28070AUCC28070

我将 UCC28070A PFC 控制器用于5kW 单相控制器。 我从电流环路中反复得到关断、找不到原因。 所有内容都符合芯片的规格。 如果有人可以提供帮助,请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您是否达到了峰值电流限制? 芯片的温度有多高? 芯片是否有可能进入热关断状态?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会出现热关断的可能性。 可能是电流限制、但我在没有太大负载的情况下尝试了它。 怀疑合成器有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要、我可以发送一些波形、但无法公开发布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我向您发送了一个朋友请求。 您可以直接向我发送波形消息。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电流感应引脚上是否有任何 RC 滤波?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您阅读数据表、则环路中有2个不同的电容器。 其中一个必须大于另一个。

    我已将 UCC28070用于1700W 单相 PFC、并取得了巨大成功。 只需使用 AppNote/datasheet 进行计算即可。

    它是在所有输入电压下发生还是仅在低输入电压下发生? 您的内核可能会饱和?