This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:安全模式和相关命令

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608799/bq28z610-security-modes-and-related-command

器件型号:BQ28Z610
您好、 在 SLUUA65B 中、第9.5段说明了安全密钥。 由于建议更改密钥、因此务必要这样做、但在读者心目中有一些问题会引起混淆。 1)如何更改的示例似乎很清楚、但第47页的最后一句是什么"对于此活动、第二个密钥必须在发送第一个密钥后的4秒内发送;否则、将不接受请求。" 参考? 2)相同的页面、文本"Byte0:unseal Key LSB Byte1:unseal Key MSB Byte2:Full Access Key LSB Byte3:Full Access Key MSB"是错误的、不是吗? 每个密钥为2个字或4个字节、比字节总数应为8个字节、从字节0到字节7。 3)第9.5.2段(及类似的.3)"解除密封是一个两步命令,执行方法是将 unseal 密钥的第一个字写入 AltManufacturerAccess(),然后将 unseal 密钥的第二个字写入 AltManufacturerAccess()。" 然后、使用 Byte0 (LSB) Byte3 (MSB)形式的 unseal 密钥、以下顺序是否正确? START、Write 0xAA、0x00、0x035、0x00、 字节0、字节1、停止-开始、写入0xAA、0x00、 0x35、0x00、字节2、字节3、停止。 与完全访问类似,使用 Byte4到 Byte7.... 有人可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurizio。

    请参阅下面的示例、了解如何更改密钥。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、您好、非常感谢您的回复、但我对此一直很清楚。
    有人怀疑我有3件事,我要求作更深入的解释,请看我原来的信息。
    在您的示例中,为什么发送10个字节,但只读8个字节(两次是这样做的)?
    再次感谢。
    电源 我还在等电路板和 EV2300、所有这些问题都是通过阅读 SLUUA65B 文献而提出的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在接收到 EV2300后、我尝试了该命令和直接存储器写入。
    SLUUA65B 中确实没有明确说明。
    无论如何、感谢您的贡献、我已经能够更好地了解相关内容。
    谢谢