This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:电流共享

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608725/lp87524b-q1-current-sharing

器件型号:LP87524B-Q1

你(们)好

该器件具有峰值电流模式控制。  

数据表 中提到了每个相位的电流共享。

我知道每个相位由峰值电流模式(ILIM_FWD)控制。 但是、如果是多相配置、如何在每个相位平均共享电流?
例如、在四相配置(Buck0+Buck1+Buck2+Buck3=10A:LP87521版本?) 如何平等地控制每个相位的电流?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    我会将您的主题分配给该产品的专家。  有关多相的更多一般性说明、请访问:

    从开始到结束的多相降压设计、第1部分

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、
    如主题行所示、LP87524 (B)-Q1具有4个独立的电源轨、每个电源轨都可以提供高达电流限制(每个输出)的输出电流。 由于这些电源轨是独立的、不是共享的、因此不存在平衡。
    对于像您的示例中的 LP87521这样具有多相配置的版本、它包括对每个相位的输出电流监控、并根据此信息调整相电流、以便稳态条件下的相电流在10%以内相互匹配。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank - San、

    感谢您的回复。
    我很抱歉。 我的问题是多相配置。(不是 LP87524 (B)等独立相位配置)

    >对于具有多相配置的版本,如您的示例中的 LP87521,它包括对每个相位的输出电流监控,并根据此信息调整相电流,以便稳态条件下的相电流在10%以内相互匹配。

    该器件对每个相位进行电流监控。 此外、共享电流的通道的 FB 引脚在共享电流时接地。(对于 LP87521、FB0连接到 Vout。 其他 FB 引脚 接地。)

    因此、我想知道该器件如何在10%范围内实现平衡或调整相电流。 在数据表中、我找不到有关解释和方框图的详细信息。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、
    电流通过内部感测、通常由高侧 FET 上的压降感测。 这样就无需使用外部感应元件。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我、我不是很理解、

    LP87524B 能否在两相配置中工作? 如下所示:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladislav、

    LP87524B 不支持该配置。 LP8752后面的"4"指示相位配置、它仅支持4个单相输出。

    如果您需要不同的配置、请与您当地的 TI 销售代表联系以了解详情。

    此致、
    Karl