This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用新固件和 Battery Management Studio 1.3.72创建黄金映像时出现问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613875/bq34z100-g1-issue-creating-golden-image-with-new-firmware-and-battery-management-studio-1-3-72

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我正在尝试为锂离子电池组2S 标称电压7.5V 标称容量1.5Ah 创建黄金映像文件。

我们刚刚使用 bq34z100-G1构建了更多电路板、它们具有更新的固件16、我们的黄金映像用于固件版本06。

看起来我们需要一个新的黄金映像、很高兴制作一个、但却在努力从新的电池管理工作室获取准确的映像。

将映像编程到电路板上后、它与从中获取的器件的充电容量不匹配。

如果您想获得有关正确运行充电周期以设置充电容量和关闭映像文件的任何帮助、我们将不胜感激。

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚在周末运行了一个完整的放电-充电-放电周期(请找到随附的日志)、并且完整的充电容量看起来不错、但当设置 OCVTAKEN 时、它从1487下降到48 (请参阅日志的第60453行)。

    唯一需要注意的是、电池输出具有6.5V 的欠压锁定、因此我已将电池组的放电电压设置为6.7V、并在6.6V 停止放电

    我仍在等待电池完成5小时的休息、然后上传.srec 文件。 我已附上上一个周期的.srec 供参考。

    e2e.ti.com/.../31_5F00_7_5F00_17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经从上面提到的学习周期中上传了完整的日志文件、该文件位于1_8_17.zip 中、名为 third_attempt_fianl_log.log

    请注意、此日志文件最后显示了内部欠压锁定保护机制、该机制在日志记录丢失通信时引发错误。

    e2e.ti.com/.../1_5F00_8_5F00_17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已离线联系您。 如果您无法获得成功的学习周期、则可以使用 www.ti.com/.../GPCRA0这一有用的工具
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的温度设置为-39C、请重置 df 中的 TEMPS 位并使用内部热敏电阻进行测量、或将外部热敏电阻连接到监测计。 然后、这将使温度处于范围内、并且它使能将允许充电。