This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:外部电路的平衡电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612248/bq29209-balance-current-for-external-circuit

器件型号:BQ29209

在 DS 的第14页中、它提到了外部电路的平衡电流。 我很困惑、是否简化了该公式。

需要您的注释以提供外部电路中 Icb1和 Icb2的更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当打开 VC2以进行平衡时、 电流来自 VDD。 这是电池配置的路径 ICB1和 ICB2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vish、

    我需要在 DS 中添加更多的注释、如图11所示。 我对平衡电流的公式感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、感谢您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vish、平衡电流的计算比数据表中的计算更为合理:

    对我来说、为什么 RCB1和 RBC2应该影响平衡电流是完全没有意义的。 据我所见、它们仅用于比较器的 RC 低通滤波器。

    您能否确认、数据表中的公式错误? 您对 RGS_ON (图像中的 RINT)有何期望? 150m Ω?

    编辑:版本 A (2010年9月)和版本 B (2014年12月)之间出现错误

    Edit2:and for the record:between RevB and RevC 用于外部电池平衡器的 MOSFET 类型从增强类型更改为 耗尽类型(我猜 Rev.C 在这里是错误的、对吧?)

    谢谢、Andy