This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:电压分为3

Guru**** 2643275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60500, LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611280/lm2665-voltage-divide-into-3

器件型号:LM2665
主题中讨论的其他器件:TPS60500

您好!

了解该 IC 可以将电压分压为一半(Vin/2)。 我是否可以知道我是否可以使用它将输入电压/功率分为3 (Vin/3)?

希望很快收到您的回复。

此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 LM2665。 我无法想象使用该器件实现 Vin/3的方法。 您能否选择具有可编程输出的电荷泵、如 TPS60500?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的回复。 我可以向您咨询一下、TPS60500输出是否能够跟随输入电压并除以3? 根据我的理解、即使是可调输出、它也只能将输出电压设置为固定值、如果我错了、请纠正我的问题。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    :KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中的图6描述了如何产生1/3Vin。 希望这可以解决这个问题。