This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:请确认此 BQ25606电路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613899/bq25606-please-confirm-this-bq25606-circuit

器件型号:BQ25606

你好,先生。

我使用的是 BQ25606芯片、因此我需要您的帮助。

 我的规格(5000mAh 充电)

  1.如果是数据线, 则充电电流为500mA

   如果是 TA 适配器、则充电2A

   否则  为2A 充电

  2.无 OTG、无 I2C

请查看下面的电路、并告诉我您是否可以查看它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍勇、

    VAC、VBUS–确保将1uF 电容器放置在靠近 IC 的位置。

    PMID–电容器正确。

    OTG–OTG 引脚不能悬空。 如果您不需要 OTG、则需要将 OTG 拉低。

    TS–电阻分压器外观良好、带有热敏电阻。

    ILIM、ICHG–电阻器正常、但您可能希望使用 KICHG 和 Kilim 的最大容差?

    BAT–确保将10uF 电容器放置在尽可能靠近 BAT 引脚的位置。

    SYS–建议 SYS 上具有20uF 的电容。

    REGN–确保 REGN 电容靠近 IC。

    BTST–电容器正确。

    Vset–如果您将此保持悬空、则电池稳压电压为4.208V。这是您想要的吗?

    SW–您的输入电压是多少? 当您知道这一点时、您可以计算最大电感器电流纹波。 数据表建议此值介于最大充电电流的20%和40%之间。 您能否提供估算的系统负载电流、以便我了解这是否会达到电感器的饱和电流?

    我对您的电流规格感到困惑。 您想根据不同的适配器更改充电电流、还是要使用不同的适配器更改输入电流限制?

    我们的器件是独立的、不允许充电器根据不同的适配器更改充电电流。 如果您参考输入电流限制、D+/D-检测将根据第17页25606数据表中的表1和表2设置输入电流限制。 然后、如果没有这些适配器、您设置为2A 的 ILIM 引脚会将输入电流限制为2A

    请确保您的电容器额定电压符合所需电压。

    此致、

    Michael E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 Michael 先生。

    我知道"独立"的含义

    1) 1)我根据您的建议修改了它、请查看它[Figure 1]

    2) 2)我可以使用 5000mAh 电池、使用 TA 适配器时、充电时间似乎在4点钟以内

      请参阅 第17页、  

      当您更改为 Ichg=1.5A 而不是2A 时、请参阅第17页的表1  

      分频器1、2、3、4的当前值如何?

    3)用户可以在笔记本电脑上使用电缆(no d+、d-、only 5V、GND)、但这似乎无法检测到、对吧?

      那么、当插入没有 d+、d-的电缆以将电缆充电到笔记本电脑时、充电电流会发生什么情况?

       

    4) 4)所以、我想将充电电流应用到以下 类型。

       -5V 适配器(DCP), 1.5A 充电

       -USB SDP   ,500mA 充电

       第 17页表1

                          [图1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伍勇

    为了澄清一点、TA 适配器是什么意思?

    (1)原理图看起来不错。 我注意到您更改了 ILIM 和 ICHG 电阻器。 请注意、如果检测到未知适配器、更改 ILIM 电阻器只会更改输入电流限制。 ICHG 将充电电流设置为固定值、并且不会改变、除非输入电流限制将其钳制。
    (2)第17页表1是指非标准适配器检测、以及在运行 D+/D-检测后输入电流限制(而非充电电流)设置为什么。 分压器仅指非标准适配器中的内部电阻分压器。
    (3)如果未检测到未知适配器、ILIM 引脚将设置输入电流限制。
    (4)如果您希望具有不同的充电电流、则需要使用 I2C 和其他器件、以便在所需的不同电阻器之间进行切换。 D+/D-检测仅会更改输入电流限制。

    此致、

    Michael E.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你的答复

    抱歉、TA 适配器表示 USB DCP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生

    抱歉、TA 适配器是指 USB DCP

    我仔细看了一下

    1.VSYS 未连接到 SYS[SW]  

      VSYS = VCC_3V7

    关于 PG 引脚、MCU GPIO 连接到 PG 引脚

      如果 MCU 电源不好,它是否会停止充电?  我认为我不需要 PG 引脚

      我不能浮动吗?

    关于 stat 引脚、  

      充电完成后,STAT 引脚上有多少电压?

      我问我是否需要 R

    我不使用热敏电阻。 我能否移除 ts 引脚侧(R28、R34、R30)上的电路?

     我还应该如何放置它?

    另请 查看此电路

    谢谢主席先生

     

                    [图1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。

    我必须询问 SYS 中的电感器。

    运行中消耗的电流最大为300mA。 我认为我不需要高电流电感器。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伍勇

    TA 适配器或 USB DCP 的输入电流限值为2.4A

    如果电源正常不是低电平、器件将停止充电、因为输入源是坏的源。 该引脚不是输入。 您可以将其保持浮动、但如果使用它、则需要将其上拉。

    STAT 引脚将被上拉至您为 STAT 引脚提供的任何上拉电压、例如 REGN。

    您可以移除热敏电阻、但仍需要偏置电路来将电压保持在适当的范围内。 只要您将 TS 引脚偏置到 REGN 的50%(我们建议串联两个10k)、该部件仍将充电。

    此外、对于原理图、需要通过上拉电阻器从外部上拉 PG 和 STAT。 它们是开漏引脚。

    流过电感器或仅流过负载的电流是消耗的电流? 如果看一下电感器、数据表第26页说明了电感器的选择。

    Michael E.