This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 PIC 微控制器的电池监控

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612857/pic-microcontroller-based-battery-monitoring

主题中讨论的其他器件:BQ35100

大家好、

这是我在这里的第一篇帖子、我希望有人能帮助我完成这篇帖子、

我正在设计一个由 Li-MnO2电池 CR2供电的嵌入式系统、

目标是为系统开发一个解决方案、以收集有关电池容量的信息。

电池监控解决方案的输出应馈送到微控制器中的 ADC、

这个话题对我来说是新话题、如果可能、我想知道此类解决方案的设计概念(背后的理论)、

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    欢迎。  TI 拥有各种用于电池管理的保护器、监控器和电量监测计组件、范围从单节电池到几十节串联电池、适用于汽车解决方案。  一个开始了解概念和概述  的好地方是。  "入门" 选项卡包含从介绍性概念到高级主题的信息、并包含指向 "支持与培训 "选项卡的链接、其中包含有关电池主题的各种培训视频。  常见问题解答提供了基于文本的概述、而培训视频提供了类似且更深入的信息、这是一种更具吸引力的格式。  

    使用不可充电的 CR2电池和 PIC、您可以直接通过 MCU 监控电池。 如果您有多个串联电池、您可能需要监控器件、选项将取决于电池节数。 监测计将对电池进行容量估算并降低 MCU 上的负载、同样、选项将取决于电池节数。  浏览网站上的信息和部件。  如果您对特定器件有疑问、可以通过发布器件型号来联系正确的支持人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295:

    我听从了你的建议、结果非常成功、谢谢、

    我得出了以下结果;

    没有一种方法适合所有电池类型的测量、

    电池中有3个要测量的重要参数、

    电压-温度-电流

    BQ35100用于 Li-MnO2原电池管理(即我的应用(CR2))、

    但我有以下问题、

    1-如何同时使用电压和电流测量来测量电池容量?

    2 -如果我有电池容量的读数、如何校准此类读数、基准是什么?

    3 -如果我想节省预算、而不使用电池管理 IC、最好的替代解决方案是什么?

    提前感谢您、

    Atarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atarek、
    1.如果您知道电池的可接受限值,则测量电池随时间变化的电压和电流,您可以计算电池经过的 mA 小时数并了解其容量。 除了网站上的信息之外、可能还有其他学术论文。有关此内容的详细信息可能是各种监测计部件中使用的专有算法。 PIC 或其他 MCU 论坛可能有一些参考代码。
    2.您的校准基准适用于电压、电流和温度测量系统。 用于测量的 MCU 时基也很重要、但通常会给其容差带来固定的不确定性、并且可能会给其计时器设计带来偏移或误差。 您的容量计算基于这些测量值。
    电池管理 IC 的替代方案是一些分立式解决方案。 比较器的集合、每个电池一个、一些电流一个。 使用 MCU 需要各种调节电路来将电池电压、电流和温度设置为 MCU 可以测量的电压范围。 这些电路需要一个可接受的性能水平来实现稳定性、精度和漂移。 该设计应采用校准机制、以实现良好的性能。 设计人员必须权衡电池管理组件的尺寸、复杂性、成本和性能与分立式解决方案。 我们提供具有各种特性的电池组件、我们认为这些特性对设计人员很有帮助。 尽管在主题帖子中提到了 PIC、但我们更希望您使用、并希望您考虑将 TI 组件用于您的 MCU。