This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:使用 LTO 电池校准电芯1电压-超出范围错误

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614147/bq40z60-calibration-of-cell-1-voltage-with-lto-cell---out-of-range-error

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

我有一个带有两个2.4V 1500mAh LTO 电池的定制 PCB。 我可以应用电池组和电池校准正常、但电池1电压校准始终返回"电池1实际电压、单位为毫伏、超出范围"。

使用低电压电池时是否存在校准问题? 有效校准的预期电压范围是否大于2.6V?

我是否只需手动计算电池增益、如下所示:CELL_GAIN = CELL_GAIN *(268/2676)?

到目前为止、我在充电结束时成功设置了 FC 和 TC 位、但尚未运行完整的自动学习周期。

我使用的 chem ID 为0x7000。 根据化学 ID、我使用的是中国制造商的电池、而不是 Toshiba 电池。

我是否应该提交低温、低温和高温充电和放电曲线以正确识别化学物质?  

我的设计目标是在工作温度高达60°C 的条件下实现大于5k 的充电周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    是的、您的每节电池电压应大于3V 才能成功校准。 校准例程负责电池增益、您无需手动计算它。

    如需识别化学 ID、请按照以下链接中的说明操作:
    www.ti.com/.../GPCCHEM

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经手动设置了增益、因为此时我已将电池连接并焊接到 DUT、因此在不损坏电池的情况下无法感应>3V。 如果将此限制降低至>2.7V、则会覆盖 LTO 电池。

    GPCCHEM 上传时出现"此应用程序中出现意外错误"。 将附加 zip

    nextcloud.bikinet.net/.../S2ZuWZa1QVeBFwA 密码 bq40z60ti