This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:序列发生器编程内存丢失的原因?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613695/ucd9081-reasons-for-sequencer-programming-memory-loss

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: UCD90120A

大家好、

我有一位客户在使用 UCD9081RHBRR 电源序列发生器时遇到一些问题。 该器件已编程、在其系统中运行正常、然后丢失了存储器。 他们需要取出卡并重新编程、使其像以前一样正常工作。 我们只是想了解在什么情况下 UCD9081会扫描它的存储器、以便我们可以避免它?  

感谢您的反馈!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Amanda

     用户配置存储在闪存中、器件不会扫描其存储器。

    请帮助您收集更多信息:

    1.你看到多少个案例?

    2.他们是否通过软件狗将坏板连接到 TI GUI 以进行检查?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yihe、非常感谢您的回答。 我们只看到这种情况发生了一次,但仍想了解原因。 是的、他们将电路板连接到 GUI、以发现存储器已被清除、并且需要重新编程。 UCD9081是否可能与 UCD90120A/160共享硬件或相同的内部架构?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信他们不会共享相同的存储器架构、因此这必须与其他东西相关。

    IC 是否可以进入以下状态:从外部查看器中、IC 看起来好像已丢失其存储器(在这里、它将自身呈现为未编程的器件)、就像复位状态一样? 什么可能会触发/RST 引脚之外的复位? 我检查了它们的原理图、并确保使用100k 上拉电阻器和0.01uF 电容在该引脚上接地、正确配置了/RST。

    此外、将该配置存储到闪存上的写入周期限制是多少?

    感谢您提供的任何帮助、
    -Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Amanda

    是的、UCD9081具有完全不同的硬件平台。

    发现内存已清除时、他们是否有 GUI 屏幕快照?

    出现问题时、他们是否读取了 UCD9081的状态寄存器? PARAM 位是否已设置?

    此外、如果故障日志不为空、UCD9081可能在故障日志被清除前不会启动排序。 他们 看到的情况是这样吗?  

    闪存编程周期至少为10^4周期。

    此致

    Yihe