This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2060A:BQ2060A CVOV 位始终置位

Guru**** 2562910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612653/bq2060a-bq2060a-cvov-bit-set-all-the-time

器件型号:BQ2060A

我将 Bq2060A 电量监测计用于电池组、并设置了 CVOV 位。 该位被锁存、无法通过部分复位将其清除。 我不想执行完全复位并再次经历学习周期。 如何清除此位? 电池电压正常、请参阅下图。

e2e.ti.com/.../OCS-Battery-Pack-Could-not-charge.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mostafa,
    如果发出硬复位、则不必经历学习周期。 请参阅器件的用户指南。 您可以提取 EEPROM 数据并将该数据写回监测计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、
    这是产品说明书在您复位器件时所说的内容。
    器件复位
    当加电或通过 HDQ16或 SMBus 命令时、bq2060A 可被复位。 复位时、
    bq2060A 使用配置 EEPROM 中包含的信息初始化其内部寄存器。 。
    以下命令序列启动完整的 bq2060A 复位:
    将0x5a 写入地址0x4f
    将0x0000写入地址0x7d
    将0x0080写入地址0x7d
    如果省略了步骤1并且所有的校验字节值都已预先载入 RAM、则会部分复位 bq2060A
    仍然正确。 针对完全和部分复位、所有初始 RAM 值均从 EEPROM 读取。 完全复位
    初始化 MaxError = 100%、在电池模式下设置 RELEARGE_FLAG (位7)= 1、并从 EE 初始化 RM
    0x2C–2D (对于可充电电池、应为零)。 部分复位会留下 MaxError、RELEARY_FLAG 和 RM
    未更改。 bq2060A 在所有复位后将 EEPROM 的读取延迟700ms、以允许 VCC 的稳定时间。

    请告诉我如何在不更改 MaxError 的情况下执行硬复位并完成学习周期。
    谢谢、
    莫斯塔法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何清除 CVOV 位? 电池电压在技术规格范围内、总电压在技术规格范围内、无论我做什么、该位都不会清除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人可以帮助解决这个问题、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使完全复位也不会清除该位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫斯塔法

    您是否清除了导致 CVOV 标志首先被设置的过压条件?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    过压在规格范围内、电池电压也在规格范围内。 温度也是22度。

    当电压降至阈值以下且未被清除时、该位应自行清除。 它始终被置位。

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫斯塔法
    是的、就是这样。 该位应自动清零。 我将与器件专家联系、以便他们深入研究此问题。

    我将向您发送一个朋友邀请函。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    我对未能兑现您的承诺深感失望。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    我兑现了我的承诺。 您可能未检查您的电子邮件。 几天前、我通过朋友邀请函中的个人电子邮件向您发送了一封朋友邀请函。 您尚未接受朋友邀请、我也没有按照邀请中的说明收到您的电子邮件。

    谢谢

    Onyx