This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm5175:Vcc 过低和发热问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607685/lm5175-low-vcc-and-heat-issue

器件型号:LM5175

你(们)好

我的 LM5175P 有问题。
我设计的方案非常接近 Webench 提供的变体。 请求的参数为:10-18V 输入、最大输出为12V 和3A (不恒定)。 我已准备好通过您指定的电子邮件以*。pdf 格式发送我的方案。
在供电的 LM5175快速开始加热后的几秒钟内。 我在5-7秒后关闭电源以防止芯片过热(此时我无法将手指放在芯片上)。

测试条件为:
VIN = 18V
Vbias 引脚未连接到输出端
VEN = 2.34V
Rload = 12 Ω

输出电压= 12.3V
FB = 0.85V
I 测得的 Vcc 电压不正确:VCC = 4.7V (而不是6.95V 最小值)
Vin 引脚上10欧姆电阻器的压降为0.783V (因此 Ivin = 78.3mA、而不是最大4mA)

在我看来、该器件内的 EN 和偏置逻辑存在问题。

我可以做些什么来解决问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您运行 LM5175的开关频率是多少? 您能给我们发送几个示波器陷阱吗? 我们需要在同一张图片上看到 SW1和 SW2波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao Xi。

    感谢您的回答。

    我在 RT/SYNC 引脚上使用75k 电阻器、因此频率为336.1kHz (公式#5)。

    请求的波形如下所示。

    SW1 -黄色

    SW2 -蓝色

    降压(18.2V 输入)、空载:

    2.降压(18.2V 输入)、1A 负载:

    3.升压(10.2V 输入)、空载:

    4.升压(10.2V 输入)、1A 负载:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形。  波形看起来正常、输出电压看起来调节良好。  现在、在 PCB 上、您是否将 IC 的底焊盘焊接到电路板上?  底板用于散热器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将 PowerPAD 焊接到接地多边形上。 该焊盘还通过散热过孔连接到 PCB 另一侧的接地多边形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在等待帮助。 有人知道 Vcc 为什么这么低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    您是否曾尝试更换 IC 并查看 VCC 是否仍然为低电平? 如果无法解决问题、我们可能需要您发送用于创建 PCB 的实际原理图。 请准确标注组件值。

    谢谢、
    Youhao