This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:使用两个 LM5170驱动四个相位时需要小心谨慎

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611460/lm5170-q1-things-to-be-taken-care-while-using-two-lm5170-to-drive-four-phases

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我已注意以下几点、使用两个 LM5170驱动四个相位。 对吗?

a)已将两个 IC 的 OPT 引脚连接至高电平

b)将驱动器1的 SYNCIN 连接到控制器

c)将驱动器1的 SYNCOUT 连接到驱动器2的 SYNCIN

d)使用10K 电阻器将驱动器2的 SYNCOUT 接地、因为故障功能由驱动器1负责处理

e)将两个驱动器的 BRKG 连接到断路器 MOSFET 的栅极。

f)将两个驱动器的 BRKS 连接到断路器 MOSFET 的源极

g)将两个驱动器的 EN1、EN2、IOUT1、IOUT2、ISETA 引脚连接到控制器

h)将两个驱动器的 SS 引脚连接在一起、并将电容器添加到单个引脚

请告诉我此配置是否能够很好地适用于我的应用(四相直流/直流转换器的两个驱动器 IC - 48V 至12V)。

谢谢、
Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albin、

    感谢您在项目中考虑使用 LM5170。 除 d)外、您的设置基本上是正确的。 当使用断路器功能时、两个 LM5170都独立进行故障检测。 因此、请勿安装10k 电阻器。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的解决!

    在这种情况下、我是否需要在两个驱动器中为 OVPA 和 OVPB 连接相同的电阻器。 因为、当我通过不填充第二个驱动器过压检测功能的10k 接地 w.r.t SYNCOUT 来启用故障检测时、也会产生这样的情况吗?

    谢谢、

    Albin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只需要一个 LM5170即可实现 OVPA 和 OVPB 功能、并将两个 IC 的 SS 引脚连接在一起。 应将未使用的 OVPA 和 OVPB 引脚接地或通过小电阻下拉至 GND。

    如果这回答了您的问题、请单击"这解决了我的问题"按钮进行回复。 您可以在新帖子中提出更多问题。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    关于使用两个 LM5170驱动四相的主题、我还有一个问题。  

    如果两个驱动器的 nFAULT 引脚连接在一起并且第二个驱动器的 UVLO 引脚保持低电平(<1.25V)、nFAULT 信号是否也会被下拉并禁用第一个驱动器?

    谢谢、
    Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它也会禁用第一个 IC。