This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:嵌入式器件(D+/D-线路)中的 USB 端口检测

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TS3USB3000, TS3USB3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613945/bq25606-usb-port-detection-in-embedded-device-d-d--lines

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000TS3USB3200

您好!

我目前´m 一个嵌入式器件的原理图、该器件应通过 USB 与 PC 通信、并应由通过 BQ25606充电的电池组供电。 因此、我必须使用相同的 USB 端口进行充电和通信。 我可以简单地将 BQ25606的 D+/D- I/O 与嵌入式器件的数据线并联、还是会导致充电器检测或数据通信出错?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    在 bq25606上、D+/D-线路在检测完成后变为高阻抗。

    但是、在尝试枚举/与 PC 通信之前、您必须确保嵌入式器件等待检测完成。 否则、嵌入式器件 D+/D-引脚上的任何反射阻抗都可能影响充电器上的输入检测。

    最好在连接到嵌入式器件的同时使 D+/D-引脚具有高阻抗。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、Joel。

    我尝试让 BQ25606评估板与 BeagleBone Black 在 D+/D-线路上并行运行。 BQn´t 检测到端口(USB2.0)、但当我在检测完成后启动 BeagleBone 时、无法通过 USB 访问该端口、同时 D+/D-连接到 BQ 上。

    因此、我认为一个小开关确实会将 D+/D-线路保持在正确的器件上。 我认为 TS3USB3000或 TS3USB3200应该可以实现这一点(首选、因为它可以直接通过 VUSB 供电)。 MHL 线路上的嵌入式器件´s D+/D-和 USB 线路上的 BQ25606´s D+/D-。 当我的器件上电时、它将把 SEL1驱动为高电平、所以到我的器件的 MHL 线路将被激活并设置为进行 USB 枚举。

    您认为这是可行的、还是您有更简单的解决方案?

    此致
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我的第一个建议是根据连接到充电器和主总线的 D+/D-引脚添加~100-150Ohm、看看这是否会改善这种情况。

    即、Beagle Bone D+/D-和 PC USB D+/D-已连接、并且充电器 D+/D-引脚已通过150 Ω 电阻器连接到该引脚。  

    如果这不起作用、那么是的、我会考虑使用 TS3USB 系列器件来实现开关。 但是、请确保开关的默认状态连接到充电器、以便能够完成检测。 然后切换到 BeagleBone。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的建议。 首先、我尝试在 BQ25606的 D+/D-线路中使用100Ohm 电阻器、并连接了、但连接不稳定。 电阻为150欧姆时、它的工作原理非常好。 非常感谢您的帮助。 你们在这个支持论坛中做得很好。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    非常感谢! 如果您有任何疑问、请告知我们。


    此致、
    Joel H