This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25923:工作温度范围更宽

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614028/tps25923-extended-temperature-operation

器件型号:TPS25923

我计划在反向电流保护配置中使用 TPS259231。  我有一个温度传感器、可以在温度超出-40至+85范围时禁用器件、但我无法阻止向输入端施加电源。  该部件可能会看到-55C 至+110C。  如果部件已接通输入电源但未启用、是否存在故障问题?  是否可以将此器件置于扩展温度范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持!
    您能不能帮助我们了解这种低工作温度的原因。 什么是应用/设备?
    您是否使用此器件根据温度条件关闭子系统?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将其用于热室中的数据收集电路。  如果输入功率丢失、我需要防止反向电流。  我有一个比较器检测 电流方向 以禁用259231、从而对 BFET 引脚放电、切断反向电流。  所有其他反向电流保护器件在大量电流流流过器件后才会切断电源。  这让我可以控制。  在极端温度下、我可以切断通过此259231供电的特定子系统、但在需要时主系统必须保持供电。  

    Jeff Salyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    了解您的应用用例很有趣。
    禁用 TPS259231器件后、在+110C 下使用时不应存在任何问题。 我不建议在-55C 之前使用、因为器件行为未在-55C 极端低温下进行测试/表征。
    这是实验室原型还是投入生产设备?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于实验室设备、但会在 热 QA 期间连接到生产硬件。  如果我决定使用它、我将在它前面放置一个 PFET、并在我禁用259231时切断电压。  感谢你能抽出时间。

    Jeff Salyer