This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565DBVR 在运行软启动时间时具有很小的噪声。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565EVM-179
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612425/tlv62565-tlv62565dbvr-is-tiny-noise-sound-when-is-running-softstart-time

器件型号:TLV62565

您好、非受限团队。

我们在原理图上使用 TLV62565DBVR、在电路板上使用6层艺术品(Botton 6 Layer & GND 5 Layer)、如下所示

但是、我发现 TLV62565DBVR 在运行软启动时间时具有很小的噪声。

因此、我们在  运行软启动时间时测量 EN (通道1)和开关引脚(通道2) 、如下所示。

 

您是否可以喜欢像弹出噪声这样的微小声音?

最好的 Reagards

Gerald Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    您使用的是5.6uH 电感器、不是推荐值。
    请使用2.2uH 的电感器(请参阅数据表中的表2)。
    C135:请将前馈电容器更改为8.2pF。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊沃

    感谢您的快速回复

    我们测试了使用2.2uH 电感器和8.2pF 电容器的电感器以及用于减少纹波电路的修订版。

    但是、我们的结果不好、导致在软启动时噪声听起来像弹出噪声。

    我们能否获得更多信息和解决方案?

    此致

    Gerald Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    您是否意味着在为转换器加电时可以听到噪声?
    除 VIN 和 SW 节点外、您还能显示器件上电时的电感器电流吗?
    输入电压(VIN)似乎缓慢上升(10ms 斜坡时间)-您能否尝试更快地提升 VIN?

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,伊沃

    是的、我们在为转换器加电时听到了噪声。

    我们尝试斜升 Vtrin、移除 VSYS 的电容。
    但是、我们不能爱上您的解决方案。

    您能获得解决方案和更多信息吗?

    最恰当的考虑
    Gerald.choi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    听到噪音时,是否连续加电和断电转换器?
    如果加电/断电频率处于可闻范围(1kHz 至20kHz)内、则这将解释噪声。

    您是否在重负载条件下为转换器加电?
    您是否知道产生噪声的无源器件:输入或输出电容器、电感器?

    为了检查转换器的正确功能、您可以通过以下探针发送上电事件的示波器图:
    -输入电压
    -输出电压
    - SW 引脚
    -电感器电流

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊沃

    感谢您的重播。  

    我们可以听到加电和断电时的弹出噪声。

    然后、我们可能会听到当将模式 PSM 更改为 PWM 和 PWM 更改为 PSM 模式时的声音   

     

    即使如此、我们也可以在 TLV62565EVM-179电路板上听到噪声

    IN 和输出电压如下图所示  

     输入(CH1)电压:4.4V、输出(CH2)电压:3.3V  

     

    -SW 引脚

    电感器电流:265mA

    我们能否获得更多解决方案和信息?  

    此致

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    您的图显示了大约1.3MHz 的开关频率、因此转换器和无源组件不能作为可闻噪声源。

    对于大于2.5mA 的负载电流、TPS62565开关频率通常高于20kHz (输入电压= 4.4V、输出电压= 3.3V、2.2uH 电感器)。
    因此、理论上只有在极轻负载条件下(< 2.5mA)才会有噪声。

    您能否提供有关负载的信息?

    产生噪声的另一个原因是可闻频率范围内的脉冲负载电流。
    这是否是产生可闻噪声的原因?

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提到、通常在软启动期间、可闻范围内没有开关脉冲。
    但是、当软启动结束且负载条件小于2.5mA 时、PFM 开关频率可能小于20kHz -如上所述。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊沃  

    感谢您的回复。

    我在 ST MCU 上为 STM32F429使用了 TVL65565DBVR。  

    我们测试了正常负载电流为265mA、最大电流为420mA 的结果。  

    我们可以听到上电和断电以及何时将 PFM 更改为 PSM 模式。  

    我们不知道可闻噪声的确切原因。 但是、我们可以听到 TLV62565EVM-179电路板上的可闻噪声

    如果您有任何疑问。 随时联系我。

    此致

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、您好、

    这很奇怪。 在负载电流为265mA 时、转换器肯定处于 PWM 模式。 实际上已经在>10mA 的开关电流和1.5MHz
    因此、我认为唯一的根本原因可能是可闻频率范围内的脉冲负载。
    您可以尝试使用不同的电感器、它可能是噪声源。
    在施加恒定负载(例如10mA)时,您是否还能听到 EVM 上的噪声?
    此致、
    伊沃