This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 快速问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613061/lm5025a-lm5025a-quick-questions

器件型号:LM5025A

大家好、

我的客户希望仔细检查关键引脚上的一些正常电压、以验证生产和测试期间它的正常工作状态、您能帮助再次检查一下吗?  

客户想知道 SS 引脚、RT 引脚和 TIME 引脚上的正常电压。  非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮您看一下、仔细检查一下、非常感谢!

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    很抱歉、回复您的帖子时出现延迟。 我已要求应用工程师对您的帖子作出响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢、您能帮我检查何时可以从团队获得一些反馈吗? 谢谢。

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    根据第5页数据表中显示的绝对最大额定值、您查询的引脚的最大允许电压为7V。

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangxin、

    感谢您的支持。 但我认为你误解了我的问题。 客户希望在正常工作时知道这三个引脚(SS 引脚、RT 引脚和 TIME 引脚)上的正常电压、以确保 LM5025A 在客户情况下正常工作、但不知道数据表中已显示的绝对最大电压。 您能帮您检查一下、非常感谢!

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sulyn、

    在稳态运行期间、

    SS 应约为5V、不确定 RT 引脚和 TIME 引脚。 我搜索了数据表、EVM 用户指南、但找不到这些引脚的稳态波形。

    您可以订购 LM5025A EVM 来查看这些引脚上的波形吗? EVM 可从 TI.com、 http://www.ti.com/tool/lm5025aeval#buy 订购 、也可从 经销商处购买、例如 https://www.digikey.com/products/en/development-boards-kits-programrs/evaluation-boards-dc-dc-ac-dc-off-line-smps/792?k=lm5025a

    此致、

    王新