This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:关于输出电流的最大值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS543B20, TPS549D22, TPS543C20, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613552/tps53355-about-maximum-value-of-output-current

器件型号:TPS53355
主题中讨论的其他器件: TPS543B20TPS549D22TPS543C20TPS548D22

您好!

让我谈谈 TPS53355输出电流的最大值。
客户使用 TPS53355作为 FPGA 的电源。
在评估 FPGA 软件时、电流会大于假定值。
在这种情况下、我收到了客户的两个问题。

请告诉我36A 电流和输出的风险。
 客户了解封装温度(Tj)的风险。
 您能 就其他风险提出建议吗?

是否有可能应用 Rtirp 电流限制以外的电流保护?
我了解过流保护功能可设置为高于30A。

客户在以下条件下使用 TPS53355。
※它们计划在大规模生产时降低输出电流。

・Vin=12V
・Vout=0.95V
Δ I Iout (・值)=36A
(峰值电流为38.8A 至43.2A)
・μ H 电感:0.36uH

请 告诉我输出电流超过30A 时的所有风险、包括内部 FET 的规格等

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正常运行时、我不建议超过30A。 是的、您可以将电流限制设置为高于30A、但这旨在防止出现故障情况。

    您可能可以使用感应电阻器和外部电流感应放大器设计一些外部电流限制功能。 但为什么不选择额定电流符合您所需电流的转换器? 可能是 TPS549D22还是可堆叠转换器、如 TPS543B20?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    我向    客户介绍了 TPS548D22/TPS549D22和 TPS543C20。
    但是、
    完成 FPGA 的软件评估后、电流值会变小。
    (他们计划在大规模生产时降低输出电流)
    因此、客户希望继续使用 TPS53355。

    您能 就以下问题向我提供建议吗?

    请告诉我36A 电流和输出的风险。
     客户了解封装温度(Tj)的风险。
     您能 就其他风险提出建议吗?

    我感谢这可能是一项困难的要求。
    但是、我想告诉客户 Iout=36A 时的风险。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    长期可靠性可能存在重大风险。 如果这仅是原型、则它们可能不关心是否需要偶尔更换 IC。 让我看看我是否能找到更多信息。 可能需要一周左右的时间、因为我将离开办公室几天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的友好支持。
    我无法在  数据表中找到"不能使用超过30A 的电流"的原因。
    我想告知客户他们的注意事项。
    我 将等待您的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述,我将在星期四之前离开办公室。  然后我会告诉您我可以找到的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主要有两个问题。 热性能和过压。 在大电流情况下、您可能会有过多的开关节点振铃、过冲高于 VIN、下冲低于 GND。 您必须检查它以确定您的具体情况。 两者都很大程度上取决于 PCB 布局。