This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:没有合适的 FET...

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611976/webench-tools-lm3478-no-suitable-fet

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我一直在设计使用 LM3478的反激式升压转换器、以便从5V 电源为 Nixie 管供电。 因此 Vin=5V、Vout=180V、Iout~15mA。 我使用 LTSpice 仿真使用 Wurth Flex 变压器的电路、但无法计算补偿 RC 值。 不过、我想我会尝试 WEBench。 它 确实出现了使用变压器的设计、我可以调整以匹配我拥有的变压器、但它不会将 LM3478列为可能的、因为"无法找到适合该设计的 FET。 尝试降低输出电流"。 这似乎是 WWEBench 的一个常见问题。 它建议我降低输出电流。 我尝试将输出电流降至0.1mA、只是为了查看是否可以将其包括在器件中、但它不起作用。 消息实际上是正确的、还是不能在需要变压器的电路中使用 LM3478?

如果 WWEBench 能够完成整个设计、那将会很好、但如果我能够使用它 所产生的设计中的补偿 RC 值、我会很高兴。 我可以这样做吗?

谢谢- Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将把这个转发给我们的 Webench 支持小组。 请稍后再检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Webench 支持小组有什么新闻吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 Webench 支持小组将很快为您解答。 很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    我们的 Webench 团队正在对此进行研究。 我们很快会回来。

    谢谢